请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM321工具/软件:
尊敬的团队:
如下所示、客户的 PWM 连接到 LM321 的正输入。 未初始化 MCU 时、PWM 输入信号电平不确定。 这会导致一些运算放大器过热、而同一批次的其他运算放大器则没有过热。 此外、当 PWM 电平变化时、过热会消失。 原因可能是什么? 请帮助分析这一点。 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alon:
我同意 Clemens 的看法、大输出电容通常会导致运算放大器电路中出现稳定性问题。 您能详细解释一下运算放大器所看到的 PWM 等级吗? 过热消失后、PWM 输入是什么? 我在 TinaTI 中对电路进行了仿真、看起来电路不稳定、这很可能是导致过热的原因。 我已将仿真附在下面。 LM321 数据表 还回显了向运算放大器输出端添加电阻器的 Clemens 输入、以提高稳定性。

e2e.ti.com/.../LM321-stability.TSC
此致、
嘉莉