This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:LM321mF/NOPB 运算放大器发热问题

Guru**** 2556740 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571003/lm321-lm321mf-nopb-op-amp-heating-issue

器件型号:LM321


工具/软件:

尊敬的团队:
如下所示、客户的 PWM 连接到 LM321 的正输入。 未初始化 MCU 时、PWM 输入信号电平不确定。 这会导致一些运算放大器过热、而同一批次的其他运算放大器则没有过热。 此外、当 PWM 电平变化时、过热会消失。 原因可能是什么? 请帮助分析这一点。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电容器直接连接到输出端时、该运算放大器可能不稳定并会发生振荡。

    C20/C11 的用途是什么? 如果您需要平滑的输出信号、只需对输入信号进行滤波或在运算放大器的输出端和电容器之间放置一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我同意 Clemens 的看法、大输出电容通常会导致运算放大器电路中出现稳定性问题。 您能详细解释一下运算放大器所看到的 PWM 等级吗? 过热消失后、PWM 输入是什么? 我在 TinaTI 中对电路进行了仿真、看起来电路不稳定、这很可能是导致过热的原因。 我已将仿真附在下面。 LM321 数据表 还回显了向运算放大器输出端添加电阻器的 Clemens 输入、以提高稳定性。

    e2e.ti.com/.../LM321-stability.TSC

    此致、
    嘉莉