Other Parts Discussed in Thread: INA238, THVD8000
主题: THVD8000 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我当时正在测试 INA238 的 EVK、我使用 10m Ω 分流器、并计划测量 0 至 3A 之间的电流、1mA 同时尽可能降低分流电阻。
当 IN+和 IN-均未连接任何器件、而 I 读出 VSHUNT 时、我获得–2 和 2 之间变化的值、看起来不错。
但当我将 36V 电源连接到 IN+轨并使 IN-轨悬空时、VSHUNT 值在–50 到 50 之间变化。
此外、更改电源会在读取 VSHUNT 时导致不同的噪声水平。
我还尝试在分流器与 IC 上的 IN+和 IN-之间串联了 100R 电阻器、并且还添加了 0.1uF 电容器。 这些对噪声没有帮助。
需要注意的一点 是、在此设计中、负载接地和 in238 接地端没有直接连接在一起。
我曾浏览过这个论坛 INA238:INA238 功率监控器 、似乎它们能够测量浮动分流器?
请告知我是否能够使用 IN238 来测量悬空分流器或测量负载和电源接地发生漂移的分流器。