This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:预期的分流电压变化/噪声和浮动分流器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571635/ina238-expected-shunt-voltage-variation-noise-and-floating-shunts

器件型号:INA238
主题: THVD8000 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我当时正在测试 INA238 的 EVK、我使用 10m Ω 分流器、并计划测量 0 至 3A 之间的电流、1mA 同时尽可能降低分流电阻。

当 IN+和 IN-均未连接任何器件、而 I 读出 VSHUNT 时、我获得–2 和 2 之间变化的值、看起来不错。

但当我将 36V 电源连接到 IN+轨并使 IN-轨悬空时、VSHUNT 值在–50 到 50 之间变化。

此外、更改电源会在读取 VSHUNT 时导致不同的噪声水平。

我还尝试在分流器与 IC 上的 IN+和 IN-之间串联了 100R 电阻器、并且还添加了 0.1uF 电容器。 这些对噪声没有帮助。

需要注意的一点 是、在此设计中、负载接地和 in238 接地端没有直接连接在一起。

我曾浏览过这个论坛  INA238:INA238 功率监控器 、似乎它们能够测量浮动分流器?  

请告知我是否能够使用 IN238 来测量悬空分流器或测量负载和电源接地发生漂移的分流器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我使用噪声很大的 36V 电源、INA238 将开始报告介于负温度和正温度之间的随机温度。

    但使用万用表并在分流器上测量时、电压显示为 0.0mV。 我想指出的是、INA238 接地端通过一个大电感器连接到负载接地端。 此电感器将导致接地漂移、传感器+ MCU 接地漂移将高于负载接地。

    对于这种浮动分流器场景、您是否会建议使用不同的 IC? 我希望避免使用任何额外的隔离器或额外的隔离式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    INA238 不能与悬空分流器搭配使用。 负载的接地端需要与 INA 的接地端共享。 正如您所指出的、您仍然可以将 INA238 与额外的数字隔离器搭配使用(如 https://www.ti.com/tool/TIDA-00313 和 https://www.ti.com/tool/TIDA-01608 中所做的那样)。 如果您不想添加数字隔离器、可以使用隔离式 ADC (https://www.ti.com/product-category/isolation/isolated-adcs/overview.html)。 其中一些在隔离侧集成了电源、可以真正简化设置。 隔离式 ADC 具有用于电流检测和电压检测的器件、但没有将两者都集成在一个器件中用于 INA238 等功率测量。 (因此,如果需要电源,可能需要两个器件,这时可能仍需要使用数字隔离器)。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch、感谢您的答复。

    在该系统中、INA 尝试读取 THVD8000 驱动的 PLC 线路上通过的电流。 因此 PLC 线路的接地基准和测量设备由一个电感器分开----产生最大 2V 压降。  

    对于我们如何测量电流、您有何建议、因为接地实际上并不相互隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    由于接地端未完全隔离、因此只要 GND 之间的 2V 电压差保持相对恒定、该电压就可以正常工作。 一个潜在的问题是从器件切换可能对电感器来说太快、从而导致一些误差。  在 IN+和 IN-(物理上靠近 INA)上添加电容器也可能有所帮助。 我建议您进行一项测试、在该测试中去除电感(如果可能)并测试设置以查看系统精度。 然后、您可以重新添加电感、并查看产生了多少误差。 (然后,你可以找出这是否可以容忍你或不)。 您还可以增加转换时间和取平均值来获得更一致的测量值、这可能会有所帮助。

    如果您也要测量总线电压,那么您将有一个失调电压,如果失调电压稳定,您可能能够通过校准来消除该失调电压)。

    此致、

    Mitch