This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064-Q1:TLV9064QPWRQ1

Guru**** 2797265 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064-Q1, OPA4316-Q1, TSV914A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571837/tlv9064-q1-tlv9064qpwrq1

器件型号:TLV9064-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4316-Q1TSV914A-Q1

工具/软件:

大家好:

 

请尽快为以下器件型号重新提交 IMDS(根据 IMDS 建议)。 请按优先级重新提交。

请将您的 MDS 重新提交给我们的中心组织马勒(欧盟)电子有限公司[4746]

请注意,这是非常紧急的。

 

MAHLE 部件号

部件说明

供应商

供应商器件型号

IMDS ID

070910324

IC AMP Rtr 四通道 10MHz 低噪声 TSSOP14 TLV9064QPWRQ1

德州仪器 (TI

TLV9064QPWRQ1

1142398865/ 2.

 

 

IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。

1.在组件: N74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料:锡格
MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit,

    我不确定您的申请是什么 — 这是一个应用支持论坛。  如果您想了解 TLV9064-Q1 的替代器件、那么 TSV914A-Q1 和 OPA4316-Q1 会是一个不错的选择。