Other Parts Discussed in Thread: TLV9064-Q1, OPA4316-Q1, TSV914A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9064-Q1主题中讨论的其他器件: OPA4316-Q1、 TSV914A-Q1
工具/软件:
大家好:
请尽快为以下器件型号重新提交 IMDS(根据 IMDS 建议)。 请按优先级重新提交。
请将您的 MDS 重新提交给我们的中心组织马勒(欧盟)电子有限公司[4746]
请注意,这是非常紧急的。
|
MAHLE 部件号 |
部件说明 |
供应商 |
供应商器件型号 |
IMDS ID |
|
070910324 |
IC AMP Rtr 四通道 10MHz 低噪声 TSSOP14 TLV9064QPWRQ1 |
德州仪器 (TI |
TLV9064QPWRQ1 |
1142398865/ 2. |
IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。
1.在组件: N74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料:锡格
MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。