工具/软件:
团队、
您能帮助我解决有关 TE Connectivity TLV9002QDRQ1 的以下问题吗?
“电源引脚上的绝对最小电压是多少? 我期待 –0.3V 到接地端之间、使用肖特基二极管进行钳位
您能否确认反向电源电压是多少 TLV9002QDRQ1 功耗?
我知道 如果电流被限制在±10mA、输入电压可能会超过电源电压 。 这是否意味着 只要电流在外部受到限制、我可以向输入引脚施加更高的正电压或负电压(即使低于–0.6V 或>+7V)?“
谢谢&谨致问候、
Sergiu 之旅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
团队、
您能帮助我解决有关 TE Connectivity TLV9002QDRQ1 的以下问题吗?
“电源引脚上的绝对最小电压是多少? 我期待 –0.3V 到接地端之间、使用肖特基二极管进行钳位
您能否确认反向电源电压是多少 TLV9002QDRQ1 功耗?
我知道 如果电流被限制在±10mA、输入电压可能会超过电源电压 。 这是否意味着 只要电流在外部受到限制、我可以向输入引脚施加更高的正电压或负电压(即使低于–0.6V 或>+7V)?“
谢谢&谨致问候、
Sergiu 之旅
尊敬的 Sergiu:
“Abs Max“(绝对最大值)说明输入电压可以比电源电压高 0.5V *而不会损坏*(注释 1)。

注意 4 指出、如果持续在输入端施加大于总电源电压 0.2V 的差分电压、则可能会发生长期损坏。 通常、运算放大器在反馈模式下运行、输入端不应存在连续全差分电压。
ESD 二极管允许的最大电流为 10mA。 但要获得 10mA、您需要比电源轨高大约 0.8V 至 1V。 因此、要违反 10mA、您必须严重违反超过电源轨 0.5V 的电压。 鸡肉或鸡蛋……
不过、指定(在规格范围内保证)输入范围比电源轨高 0.1V。

因此、基本上无法保证超出电源轨 0.1V 至 0.5V 之间的任何电压、并且 可能不符合 DS 规格、还可能会出现故障(反向,失真)。
但作为 TI、我们不建议超过 DS 规定的限值。 因此、您可以决定 在 超出电源轨 0.1V 至 0.3V 范围内运行(但我不会对其失去太多睡眠...)。