Other Parts Discussed in Thread: INA149, TPS65133, BQ76942
主题中讨论的其他器件: TPS65133、 BQ76942
工具/软件:
您好、
我想使用多个 INA149 来监测 9 节串联电池包(3.35V - 4.45V/节)的电芯电压、方法是在输出端将电芯电压降至 GND 基准。
我只想测量 3.3V 至 4.5V 之间 的电压 、如果我无法获得低于 3.3V 输入的线性输出(例如在开路情况或深度自放电情况下)、只要 INA149 不会损坏、就可以了。
每个芯片的电源电压应尽可能低以降低待机电流、最好不要在 Vs-引脚上施加负电压。
“睡眠模式“会很好、移除了 INA149 的 Vs+、差分输出变为 0V(如果需要使用下拉电阻)、但输入和 Vs-会保持不变、不会损坏 INA149 器件、以确保不会从电池汲取过多的电流。
如果此应用有足够的余量、我应该为 Vs-和 Vs+提供什么;上述列出的功能是否安全、可行并且完全在 INA149 的工作限制范围内?
谢谢你。