This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:电池电芯电压监测

Guru**** 2995990 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149, TPS65133, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570361/ina149-battery-cell-voltage-monitoring

器件型号:INA149
主题中讨论的其他器件: TPS65133、 BQ76942

工具/软件:

您好、

我想使用多个 INA149 来监测 9 节串联电池包(3.35V - 4.45V/节)的电芯电压、方法是在输出端将电芯电压降至 GND 基准。

我只想测量 3.3V 至 4.5V 之间 的电压  、如果我无法获得低于 3.3V 输入的线性输出(例如在开路情况或深度自放电情况下)、只要 INA149 不会损坏、就可以了。

每个芯片的电源电压应尽可能低以降低待机电流、最好不要在 Vs-引脚上施加负电压。

“睡眠模式“会很好、移除了 INA149 的 Vs+、差分输出变为 0V(如果需要使用下拉电阻)、但输入和 Vs-会保持不变、不会损坏 INA149 器件、以确保不会从电池汲取过多的电流。

如果此应用有足够的余量、我应该为 Vs-和 Vs+提供什么;上述列出的功能是否安全、可行并且完全在 INA149 的工作限制范围内?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、  

    我应该为此应用程序提供哪些 Vs-和 Vs+具有足够的余量、并且上面列出的功能是否安全、可行并且完全在 INA149 的工作限制范围内?

    INA149 可处理各种电压。 我从数据表中提取了一些图形、这些图形有助于确定您需要什么。  

    我们可能推出了一款可在您的系统中工作的器件。  您是否有时间安排何时需要为该项目配备差分放大器?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    更具体地说、就电源电压而言、我想为器件提供 0V 和+12V 电压、REFA 和 REFB 为 0V、以便输入和输出可以是 3.3V - 4.5V、输入电压低于 3.3V、只要 INA149 器件不损坏、输出端的信号就可以被削波。 数据表中没有涵盖此内容的任何器件、包括这些图形。

    我需要在 1 - 2 个月内为该项目配备差分放大器。

    谢谢你。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    感谢您提供更多信息。 V-引脚上的电压为 0V 时、您只能获得低至 1.5V 的输出电压、这在您的应用中很好。  

    问题是、您将超出内部放大器输入端的共模电压、该电压需要为 1.5V。

    该问题将违反靠近接地点的电池、如下所示。 我要展示的示例使用了一个理想放大器。 INA149 和大多数差分放大器都会有误差。

    通过在 V-上施加负电源电压、而不是将其设置为接地、可以解决这一问题。 这样、您还可以使输出端以接地为基准。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您告诉我。  TPS65133 是否适用于此类应用、或者输出噪声是否过大? 我查看了数据表的图 38、似乎静态电流永远不会低于 0.7mA(根据 INA149 = 6.3mA 总电压)、因此 TPS65133 在该区域的效率不会太低。

    此外、INA149 是否需要任何特定的接线顺序? 我计划始终为 IN-和 IN+供电、但 V+和 V-有时会关闭、而 IN-和 IN+仍处于通电状态、从而减少电池的静态电流。 您是否看到与此相关的任何问题?

    非常感谢。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raine:

    我担心 TPS65133。 +/–5V 可能没有正电源轨上足够的电源电压来支持 4.45V 差分电压。 与之前的负电源电压问题类似。  

    另外、INA149 是否需要任何特定的电线连接顺序? 我计划始终为 IN-和 IN+供电、但 V+和 V-有时会关闭、而 IN-和 IN+仍处于通电状态、从而减少电池的静态电流。 您是否发现此问题?

    我确实看到了问题。 我们尚未在这些条件下测试设备、因此可能会出现不可预见的行为。  

    我仍在查看我们即将推出的器件是否能够满足您的截止日期要求。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    很抱歉、我忘记检查±5VSweat smile的差分电压范围

    老实说、如果我需要 使用双电源为 INA149 供电、但无法消除待机模式(即睡眠模式)下的静态电流、这向上是仅从差分放大器单独从 2800mA 电池汲取的 4mA、而不考虑逻辑+空闲负载  、这基本上意味着移动电源最终可能在之前充满电后的 2 周内完全耗尽。

    这个即将推出的器件具有哪些功能? 我正在考虑放弃我的“模拟 BMS“理念、因为像 BQ76942 这样的器件即使在可能崩溃的固件上运行、也会更加可靠。

    谢谢你。

    此致、

    雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、雨天、

    与团队讨论、您需要锁定设计和组件的时间是 1 到 2 个月吗?  

    由于这不是已发布的器件、我们可能需要将其脱机以共享相关详细信息。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、正确。 我现在开始考虑一种使 BMS 不再需要 INA149、或就此而言不再需要任何差分放大器的方法、具有更低的静态电流、其中每个电池单元将具有一个模拟保护电路、该电路输出将被光隔离和“与“运算/“运算的信号、以便电池包 MOSFET 做出适当响应。 需要注意的唯一一点是、微控制器更难监控电芯电压 、因为分压器可以通过对 GND 产生负偏置来代替该特定电芯的 GND、从而在开路状态下轻松地触发保护电路。 不过、我相信有一条路可以解决。 我可能会单独发布一个帖子来进行此电路回顾。

    感谢您的支持!

    此致、

    雨水