This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903 配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567079/lm2903-lm2903-configuration

器件型号:LM2903
主题: LM239 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

      

我最近在汽车点火线圈驱动器中标记了一个原理图。

  • B+ →μ A 电池电源

  • →ECU 的 8 μ s 输入脉冲

  • 收集器 →连接到点火线圈

该电路在汽车中运行良好、但我正在尝试完全了解它的工作原理。

控制器 IC 具有车身标识 “2903_PCTI1.“ 由于它提到了 2903、我假设它可能与类似 LM2903 双路比较器 。 不过、我不能确定它是否真正是比较器、或者它在该电路中的配置是多么精确。

以下是我在测试过程中观察到的情况:

  • 在正常操作下、输出信号跟随 ECU 的栅极信号、但振幅限制为 ~6V

  • 一旦点火线圈电流(集电极-发射极)到达周围 10A 、通过 A 测量 分流电阻器 、则输出振幅变为 钳位至~3.3V (随附波形)。 CH2 栅极 I/P 至 IGBT、CH1 集电极电流

  • 我不确定电路如何实现这种振幅限制/钳位功能。

如果有人能帮助我了解此配置的工作原理、这确实会帮助我为同一应用设计更优化的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ilavarasan、

    它看起来像 LM2903、但不是 TI LM2903、因为这些标记与我们的标记样式不匹配。

    我将仔细检查电路跟踪。  

    我的意见:

    1.除非晶体管在 Q1 内部有内部上拉电阻器、否则输出端没有上拉电阻器。 比较器输出只能将栅极接地。

    2.没有到 IN1-引脚(引脚 2)的直流路径 — 测得的 1.8V 电压可能是仪表 10M 输入阻抗上的偏置电流(假设 10M 阻抗 1.8V/10M=180nA — 对于 LM2903 来说过高。 Vcc 的电容没有意义。 是否在 1.8V 左右隐藏了一个分压器。 如果它真正悬空、那么这是一个依赖于超出阈值输入范围的可怕设计。

    3.电源上没有旁路电容。 这可能会因电源噪声而导致误触发。 C2 的底部是否确实会连接到 GND?

    4、2IN+上的 500mV 没有意义。 它应该是 Ib * 2.2k = 22nA*2.2k = 46uV。 我有一个 27k 到 VCC 的某个地方?

    您使用什么来测量电压? 测量时它是否正在运行? 那么您可能正在测量噪声、因为这是一个电气噪声环境。

    看起来 CH1 会缓冲 ECU 栅极信号、当栅极信号为高电平时、导致 CH1 输出变为高电平(未导通)。

    当 2IN-超过 500mV 时、第二个通道输出将变为低电平、即当 500mV/50m = 10A 流经分流器时、该输出将变为低电平。 因此、当线圈电流低于 10A 时、输出变为高电平。

    请注意 — 我们无法在非 TI 器件上提供支持。 帮助对现有商业设计进行逆向工程符合 TI 政策。 因此、您必须自己进行调查。 希望以上内容将为您提供一些开始查看的想法。

    如果您对 TI 器件有具体问题、我们很乐意提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Grohe、

    感谢您分享您的观察结果。 我知道、帮助对现有商业设计进行逆向工程违反了 TI 政策。 但是、我被分配到这个项目来开发我们自己的解决方案。 因此、我决定使用 TI LM239 四通道比较器来提供额外的过压和过热保护。 我对现有设计进行了基准测试、只是为了了解如何开始使用。

    如果可能、我将非常感谢指导我们制定自己的解决方案、以满足这些要求。 具体而言、我想知道是否可以实施 电流限制、过压保护和过热切断 比较器的配置来实现。

    原理图已经过几个人的审阅、但他们都无法确定确切的配置。 没有隐藏的元件充当 CH1–和 CH2+阈值电压的分压器。 测量是使用示波器进行的、示波器仅由 B+(14V) 电源供电;未施加栅极信号。 如您所述、在运行条件下尝试测量时、噪音过大、无法获得可靠的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ilavarasan、

    是的。 它应该是可能的。 过压和过流保护是基本的构建块。

    采用比较器的过压保护电路

    热敏开关电路

    您是否也需要欠压检测? 需要窗口比较器的应用:

    窗口比较器电路

    采用集成基准的窗口比较器电路

    CH2 已经对电流进行了粗略限制。

    您需要考虑过流或过热情况下会发生什么。 您是停止线圈电流这段时间、还是需要锁存? 保护功能是直接作用于输出器件(保持 Q1 关断)、还是与 MCU 通信? 您希望发动机停转或失效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul Grohe、

    感谢您分享参考指南、这充分阐明了相关内容。

    要回答您的问题:

    • 对于过流和过热情况、我需要立即切断 IGBT 栅极驱动(保持关断状态)。 在该阶段、无需锁存的简单关断是可以接受的。

    • 保护功能将直接作用于输出器件 (Q1/IGBT)、而不是通过 MCU。

    • 此设计不需要欠压检测。

    • 我的主要问题是我是否可以在单个比较器 IC(例如 LM239 四通道)中可靠地组合所有三种保护(限流,过压切断和过热切断)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ilavarasan、

    [报价 userid=“616084" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567079/lm2903-lm2903-configuration/6037899 ]我的主要问题是我是否可以在单个比较器 IC(例如 LM239 四通道)内可靠地组合所有三种保护功能(电流限制,过压切断和过热切断)。[/报价]

    两个切断可以是两个 LM239 通道。 故障通过后、切断锁扣(再锁一个 CH)还是恢复(迟滞)?

    电流限制和电流调节都需要线性运算放大器。 所以不是 LM239 通道。