This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074 用作电压跟随器时发热

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, LM339, TL072, LF347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571013/tl074-tl074-running-hot-as-a-voltage-follower

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: LM339TL072LF347

工具/软件:

我的 TL074 运算放大器用作采样保持电压跟随器、+ve 输入连接到 4051 开关的输出、并具有 10nF 电容器、用于在两次刷新之间保持电压。

TL074 运行得非常热、不是负载问题。 如果我移除作为 TL074 电压跟随器唯一负载的 LM339、这不会改变 074 的热量。

用作锯齿波电平转换器的 TL074 只会变热。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murray、

    1. 我看不到您使用的 TL074 的具体封装名称。  请仔细检查封装名称和引脚排列、以确保设备没有误接线。  例如、正负电源是反向的。 我怀疑这是问题、但确实发生了、请仔细检查。  如果您提供了完整的器件型号、可以检查一下。
    2. 提到已移除 LM339、此时仍会产生自发热。  您是否也可以移除 Q1/Q2?  这是为了检查是否完全没有任何东西连接到输出端。
    3. 您知道器件是否能够正常工作吗?  可能初始瞬态会损坏器件、然后会消耗大量电流。  如果器件在没有任何连接到输出端的情况下损坏、则可能是电源造成损坏。  输入端串联了一个 47k Ω 电阻器、这通常会保护输入端。  因此、如果您在电路板上放置新的 TL074 、但输出未连接到任何东西、则可能发生电气过应力的唯一地方是电源。
    4. 您是否从  TI 授权的来源购买了 TL074?  有时 TI 器件会假冒、但确实会发生这种情况。  以下是 TI 的反假冒政策:  https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 。 在 假冒的情况下、内部器件有时实际上无法按预期运行。  我会说、假冒通常发生在更昂贵的器件上、因此我认为这种情况不太可能发生。
    5. 器件是否总是变热?   
    6. 如果该器件采用 SOIC 等封装、则通常可以拆焊引脚并将其从 PCB 上提起。  您可以通过执行此操作来进行故障排除。  例如、您可以提起输出引脚。  您还可以抬起电源引脚并添加串联电流表来测量 IQ 并查看 IQ 是否过大。
    7. 作为实验、您是否有具有相同引脚排列的不同运算放大器?  该器件也会变热吗?
    8. 请仔细检查您的 PCB 布局。  可能存在路由错误。
    9. 另外、对于 PCB、您可能存在 PCB 缺陷?  例如意外短路。

    我希望上述建议之一有所帮助。 这是一个异常问题、因为您不会预计输出端什么都没有的运算放大器会自发热。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修 回答您的问题

    1) 这是 SOIC 3.5mm SMD 封装。 是的、部件安装正确、除了变得非常热之外、工作正常。

    2) Q1/Q2 实际上位于不同的 TL072 芯片上、并且此芯片不会变热。 发热的芯片上只有 4 s/h 安培。

    3) 是的,设备正在工作

    4) 这些是从美国的 Digikey 购买的

    5) 是的。 在上一个问题线程中、建议 LM339 的共模可能是其原因。 卸下 339 不会产生任何差异。

    6) 通过移除 339 没有任何连接到输出,并且在电路上没有 Rouge 电阻或电容,我可以找到。 实际上、有 12 个电路使用 3 个 TL074 芯片适用于所有 S&HS。 所有三个 074 在做 S&HS 的 行为都是一样的,并变得非常热。 还有 3 074 进行电压电平调整、这些只是稍微变热。  

    7) 我订购了 ST 版本的 TL072 和 Texas LF347 芯片、尝试在电路板上查看是否有差异。

    8) 这块板已经销售了一段时间,而不是正常工作。 我担心这种情况下的产品的可靠性。

    9) 没有 这是发生在所有的板上,但有趣的是,一些运行比其他热,没有理由,我可以看到。 我的电源线是+–14V。

    此致

    Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murray、

    1. 很好的答案、非常感谢、这对您有很大帮助。  
    2. 如果我正确理解这一点、即使 TL072 变热、该应用也能正常工作。  产品已发布、您担心可靠性问题(但系统在其他情况下工作正常)。  如果我误解了您的评论、请纠正我。  如果产品与热设备配合使用、我同意您的关注。
    3. 该器件消耗的快速电流约为 1mA (P = 1mA = 20mW)。  这不会引起明显的自发热。
    4. 对于上面的第 2 项、您提到 Q1 和 Q2 不在我们要讨论的电路上。  对吧?  如果没有、您发布的原理图是否包含该电路?
    5. 我想运算放大器通过开关(采样保持)驱动电容器。  还连接了 LM339 比较器。  我不确定具体使用的器件和配置。  如果运算放大器具有容性负载并且信号快速开关、则会出现瞬态负载电流。  我认为你可能会处理这样的事情。  
    6. 测量输入和输出信号会很有用。  如果存在开关容性负载、则平均电源电流将增加。  您可以通过抬起电源引脚并将电流表与电源串联来使用大多数 DMM 测量此值。
    7. 我认为问题可能与运算放大器无关、而是与意外负载有关。  如果将 TL072 替换为不同的运算放大器、我想您将看到相同的自发热。  或者、如果您在移除 R77 和 R78 的情况下将 TL072 器件测试到简单的缓冲电路(例如 U8A 和 U8B)、则不应看到自发热。  注意:我在 U8A 和 U8B 上看不到去耦电容器。  这些可能存在、但  原理图上的其他位置。  否则、这可能是个问题。  为了实现良好运行、需要去耦。  一些运算放大器在没有适当去耦的情况下将变得不稳定。  有时电路可能在没有去耦的情况下工作、但并不总是如此、适当的去耦实际上是确保可靠运行的一项要求。

    我希望我正确理解您的意见。  这是一个异常问题、我同意即使您的产品看起来正常工作、也需要解决该问题。

    此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术

    抱歉、如果我的原理图不清楚、 有 3 个四通道 074 仅具有 12 个 S&H 电压跟随器 (U7、8、9) 和 3 个其他 074 (U2、4、6)、它们进行电压转换并将 FET 作为波形开关连接。 即使输出断开连接、3 S&H 074 也是唯一会变热的器件。 S&H 输出负载只是 LM339 的输入引脚和同一 074 运算放大器的-ve 输入引脚、如果移除 339、则会对加热没有影响。  

    总之、074 变热时、输出端直接连接到-ve 输入、+ve 输入端仅连接到 10nF 电容器和 4051 的输出端。 输出端的唯一负载是 074 -ve 输入引脚、LM339 的输入引脚以及移除 339 不会产生任何影响。

    在尝试隔离可能发生的情况时、我尝试将 4051 输出(和 074 输入)设置为仅 0V、也仅为+5V、但这没有区别。

    我将提供一个更新、以了解其他品牌或不同类型的 JFET 运算放大器是否有任何区别。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murray、

    艺术是在下周,所以我会尝试在这里介绍. 我现在正在编辑我的原始帖子,因为我意识到我在以前的评论中有一些错误/误解。 您说具有 JFET 的电路没有问题、对吗?  所有使用 JFET 电路的四通道都不是很热、是吗?

    这些热敏放大器是否仍能正常工作?  您描述了此情况:  

    在尝试隔离可能发生的情况时、我尝试将 4051 输出(和 074 输入)设置为仅 0V、也仅为+5V、但这没有区别

    这是一个很好的测试、但我不确定您是否说放大器在这种情况下工作正常?  或者您只是在检查它们是否仍然很热?  这些热放大器是否不再起作用?

    我在这里提出的多个问题中的最后一个问题是: 这是一个新电路、还是这种电路以前行之有效、只是刚开始出现问题?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的反馈、很抱歉混淆了。 有 12 个 S&H 电路使用所有 3 074 (3x4=12)。 还有 3 个 074 正在执行 12 波形整形和电平转换。 只有作为 S&HS 运行的 074 运行过热。 S&H 的唯一输入是 4051s 的输出以及从 S&H 的输出返回到-ve 输入的连接。

    电路板和电路按预期运行并按预期输出。 唯一的问题是 S&H 芯片的运行温度太高、无法触摸、我担心可靠性问题。

    此致

    Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murray、

    好的、明白了。  我认为您没有发送采样保持的原理图、对吧?  在上面的原理图中、我只看到了 JFET 电路和缓冲器。  

    我们有几种使用闭环架构的不同类型的采样保持器件、请参阅以下内容:

    www.ti.com/.../snoa223.pdf

    您使用的是这些配置中的哪一种?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、4051 开关、10nF 电容器和 JFET 运算放大器为 S&H

    我想我已经解决了这个问题。 我从电路板上移除了除 3 个 S&H 074 之外的所有 IC、它们仍然变得非常热。

    我购买了一些具有相同引脚排列的 TI LF347DR JFET 运算放大器、这些运算放大器不会发热。 我还没有尝试过一些 ST 品牌 074、但我认为我有答案。

    我的结论是芯片消耗的静态或电源电流((TL074 10mA 最大 LF347<xmt-block1> 11mA</xmt-block> 最大值)。 11mA。 虽然规格相同、但 TL074 的运行温度要高得多。 这也与我的电路板布局有关、因为它是一个非常小的电路板、这些器件紧密封装、不允许 PCB 用作散热器。 074 的设计方式意味着它会更加升温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murray、

    好吧、是的、~9mA * 30V 的功率耗散为 1/4 W;对于 160°C/W 的 θ JA、这相当于大约 40 度上升。  TL074 已移至更小的芯片、因此小芯片尺寸可能比 旧工艺上的其他器件提供更差的热性能。  所以我会认为这一个关闭,除非我听到其他,你可以再次 ping 这个帖子,如果有任何其他出现.

    此致、
    Mike