This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9030:输入引脚(IN+、IN–)超出绝对最大值、但小电流是安全的吗?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569729/tlv9030-input-pins-in-in-goes-outside-abs-max-but-small-current-is-it-safe

器件型号:TLV9030


工具/软件:

您好、

对于我们的应用、(IN-) 大约变为–700mV 至–800mV。 但是、由于我们的电路配置、 流经 (IN-) 的电流应小于 10mA。

那么、如果流经 (IN-) 的电流被限制在 10mA 以下、那么我们可以根据绝对最大值超过–300mV 吗?

谢谢、

Arturo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这不会损坏器件。

    (当输入电压超出建议的输入电压范围时,无法保证器件正常运行。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    虽然它可能不会造成损坏、但如果您处于如此低的电平、则可能会出现错误的输出。

    作为 TI、我们不能容忍违反–0.3V 规格 的行为、因此我不能说–0.8V 是可以的。 我不太适应–0.8V,因为你正在进入反向领域。

    正常运行只能保证在–0.2V 范围内。

    这是一个令人困惑的规格、因为违反 10mA 或–0.3V 会违反绝对最大值。因此、从技术角度而言、您不能先违反–0.3V 的限制就违反 10mA。 要达到 10mA、您需要几乎达到–850mV。

    TI 建议使用外部钳位或衰减方式、以避免超过–0.3V、并将电流限制在 1mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    感谢您的快速响应!

    我将考虑你的意见。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    只是为了确认我的理解:

    如果超出 IN-绝对限值(例如降至–0.3V 以下)但电流受到限制(例如低于 1mA)、则器件不会损坏。 但是、无法保证正确运行、例如、当输出应为低电平时、输出可能会变为高电平、反之亦然。 是这样吗?

    此外、如果 IN-电压超过信号的部分绝对限值(例如半个周期)、但随后在剩余部分恢复到建议的工作范围、那么尽管先前存在违规情况、我们是否希望在它处于规格范围内的时间内正常运行?

    之所以这样说、是因为在超出 IN-绝对最大值(超过–0.3V)期间、我们并不关心正确的输出。

    谢谢、
    Arturo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arturo、

    如果违反了 IN-绝对限值(例如降至低于–0.3V)但电流受到限制(例如低于 1mA)、则器件不会损坏。 但是、无法保证正确运行、例如、当输出应为低电平时、输出可能会变为高电平、反之亦然。 是否准确?

    没错。 它不会损坏、但我们无法保证在低于–0.3V 时输出将正确。

    此外、如果 IN-电压超过部分信号的绝对限值(例如半个周期)、但随后返回到剩余部分的建议工作范围、那么尽管先前存在违规情况、我们是否希望在它符合规格的时间内正常运行?

    没错。 最坏情况下、回到工作范围时可能会有很短的“恢复时间“、略微将传播延迟增加几十 ns。

    我这样说是因为我们不关心在违反 in- abs max(超过–0.3V)期间的正确输出。

    TI 不能说超过–0.3V 是可以的、因此您必须承担轻微的设计风险。