工具/软件:
您好、
对于我们的应用、(IN-) 大约变为–700mV 至–800mV。 但是、由于我们的电路配置、 流经 (IN-) 的电流应小于 10mA。
那么、如果流经 (IN-) 的电流被限制在 10mA 以下、那么我们可以根据绝对最大值超过–300mV 吗? 
谢谢、
Arturo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
对于我们的应用、(IN-) 大约变为–700mV 至–800mV。 但是、由于我们的电路配置、 流经 (IN-) 的电流应小于 10mA。
那么、如果流经 (IN-) 的电流被限制在 10mA 以下、那么我们可以根据绝对最大值超过–300mV 吗? 
谢谢、
Arturo
尊敬的 Arturo:
虽然它可能不会造成损坏、但如果您处于如此低的电平、则可能会出现错误的输出。
作为 TI、我们不能容忍违反–0.3V 规格 的行为、因此我不能说–0.8V 是可以的。 我不太适应–0.8V,因为你正在进入反向领域。
正常运行只能保证在–0.2V 范围内。
这是一个令人困惑的规格、因为违反 10mA 或–0.3V 会违反绝对最大值。因此、从技术角度而言、您不能先违反–0.3V 的限制就违反 10mA。 要达到 10mA、您需要几乎达到–850mV。
TI 建议使用外部钳位或衰减方式、以避免超过–0.3V、并将电流限制在 1mA 以下。
您好、Paul:
只是为了确认我的理解:
如果超出 IN-绝对限值(例如降至–0.3V 以下)但电流受到限制(例如低于 1mA)、则器件不会损坏。 但是、无法保证正确运行、例如、当输出应为低电平时、输出可能会变为高电平、反之亦然。 是这样吗?
此外、如果 IN-电压超过信号的部分绝对限值(例如半个周期)、但随后在剩余部分恢复到建议的工作范围、那么尽管先前存在违规情况、我们是否希望在它处于规格范围内的时间内正常运行?
之所以这样说、是因为在超出 IN-绝对最大值(超过–0.3V)期间、我们并不关心正确的输出。
谢谢、
Arturo
您好 Arturo、
如果违反了 IN-绝对限值(例如降至低于–0.3V)但电流受到限制(例如低于 1mA)、则器件不会损坏。 但是、无法保证正确运行、例如、当输出应为低电平时、输出可能会变为高电平、反之亦然。 是否准确?
没错。 它不会损坏、但我们无法保证在低于–0.3V 时输出将正确。
此外、如果 IN-电压超过部分信号的绝对限值(例如半个周期)、但随后返回到剩余部分的建议工作范围、那么尽管先前存在违规情况、我们是否希望在它符合规格的时间内正常运行?
没错。 最坏情况下、回到工作范围时可能会有很短的“恢复时间“、略微将传播延迟增加几十 ns。
我这样说是因为我们不关心在违反 in- abs max(超过–0.3V)期间的正确输出。
TI 不能说超过–0.3V 是可以的、因此您必须承担轻微的设计风险。