This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:来自 ADC 的 VCM 输入范围

Guru**** 2927590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC32RF52, LMH6554, TRF1305-ADC32RFEVM, TRF1305B1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574034/lmh5401-vcm-input-range-from-adc

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: ADC32RF52LMH6554、TRF1305、 TRF1305B1

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我想关联 LMH5401 的 VCM 输入范围。

 VCM 电压范围下限和 VCM 电压范围下高有何含义?

如果 VS+=5V 且 VS-=GND、则 VCM 的输入范围是 1.4V 至 3.6V?

我的目标 ADC 为 ADC32RF52、VOCM 典型值为 350mV。 它似乎直接连接它。

LMH6554 似乎可以正常、VCM 范围为±1.25V(典型值)。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCM 范围高低是输入或输出端共模的限制。  

    您的示例正确。 因此、通过 5V 单电源、您可以在 1.4V 至 3.6V 范围内的任何输出共模电压下运行 FDA。 对于输入共模、如果您需要从 FDA 的输入到输出进行任何共模转换、则限制会变得更加宽松。

    不过、ADC32RF52 的输入共模电压为 350mV、因此您需要 LMH5401 上的双电源才能匹配共模。 我建议使用–2.2V 和+2.8V 将电源集中在 ADC 输入共模周围。 我们有一个使用 TRF1305-ADC32RFEVM 进行此操作的良好示例、这展示了匹配 ADC 输入共模时的良好做法。 原理图如下所示:

    上面的 TRF VS+和 TRF VS-来自以下功率元件组合。  

    如果您感兴趣、还随附了完整的原理图。 TRF1305 与 LMH5401 的实现基本相同。  e2e.ti.com/.../AMPS227A.pdf

    对于 LMH6554、您是正确的、中心电源附近的电压将为+/–1.25V。  

    谢谢、如果有其他问题、请告诉我。

    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gideon:

    感谢您的回复和参考原理图。

    我知道双电源最适合 LMH5401 和 TRF1305。  

    在本例中、我想使用增益= 1V/V

    LMH5401 似乎大于 G=2V/V、而 TRF1305x1 是固定增益、例如 5/10/15dB。

    LMH6554 对于 G=1V/V 是正常的、在 5V 电源下接受 VOCM=350mV、因为电流电路是 ADA4930-1。  

    顺便说一下、vTRF1305-ADC32RFEVM 的输入电压如何

    根据用户指南、–20dBm=22.36mVpp。

    TRF1305B1 具有 10dB、因此电压 为 70.6576mV?

    输入的最大 Vpp 如何?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    LMH5401 和 TRF1305 的一个选项是配置为最低增益、然后添加一个小型衰减器来对所需的增益进行微调。 从匹配的角度来看、无论如何都需要此衰减器、因为 ADC32RF5x 是非缓冲 ADC、并且具有不太大的输入阻抗。  

    请记住、如果您希望配置用于直流耦合运行、则 LMH6554 还需要双电源、并在 ADC 的输入端需要一个衰减器以进行匹配。 因此、对于 1V/V 的总体系统增益、您必须将器件本身配置为 2V/V 或 4V/V 增益、然后添加 3dB 至 6dB 衰减器、以便在抗混叠滤波器设计中将阻抗降至 50 Ω。  

    TRF1305-ADC32RFEVM 的单端输入功率要求约为–2dBm、旨在使 ADC 达到满量程。 这相当于 TRF1305 的 50 Ω 输入上的~500mVpp。 这包括 ADC 输入端的 3dB 焊盘、分离器和抗混叠滤波器。

    谢谢、
    基定