Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC32RF52, LMH6554, TRF1305-ADC32RFEVM, TRF1305B1
主题中讨论的其他器件: ADC32RF52、 LMH6554、TRF1305、 TRF1305B1
工具/软件:
尊敬的技术支持团队:
我想关联 LMH5401 的 VCM 输入范围。
VCM 电压范围下限和 VCM 电压范围下高有何含义?
如果 VS+=5V 且 VS-=GND、则 VCM 的输入范围是 1.4V 至 3.6V?
我的目标 ADC 为 ADC32RF52、VOCM 典型值为 350mV。 它似乎直接连接它。

LMH6554 似乎可以正常、VCM 范围为±1.25V(典型值)。

此致、
TTD