请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AUDIO-AM275-EVM主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 TI、
在 AM275_EVM 上、我想刷写两个二进制文件.out。 一个用于 C75x_0、另一个用于 c75x_1。 未生成或加载 R5f 内核二进制文件。
因此、会加载 C75x_0 二进制文件、但 C75x_1 二进制文件加载未完成。 这是一个问题。
您能否共享一个仅包含 内核 C75x_0 和 c75x_1 的 Demo Hello World 工程(可生成,刷写和使用的.out 文件)。
和/或
您能否说明一下、我最后可以尝试什么?
这是加载.out 文件阶段的屏幕截图,它被卡住了。

已使用 CCS 版本 12.8.1。
提前感谢。