This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM275-EVM:仅使用内核 C75x_0 和 c75x_1

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573902/audio-am275-evm-using-only-cores-c75x_0-and-c75x_1

部件号:AUDIO-AM275-EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、  

在 AM275_EVM 上、我想刷写两个二进制文件.out。 一个用于 C75x_0、另一个用于 c75x_1。 未生成或加载 R5f 内核二进制文件。  

因此、会加载 C75x_0 二进制文件、但 C75x_1 二进制文件加载未完成。 这是一个问题。  

您能否共享一个仅包含 内核 C75x_0 和 c75x_1 的 Demo Hello World 工程(可生成,刷写和使用的.out 文件)。

和/或

您能否说明一下、我最后可以尝试什么?

这是加载.out 文件阶段的屏幕截图,它被卡住了。

已使用 CCS 版本 12.8.1。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abeezar:
    您可以共享引导日志吗? 您使用哪种引导模式? 您能否单击 C75x_1 并共享呼叫跟踪?

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyash、  

    问题已解决、可以关闭此 TT。 SysConfig 文件出现问题。 感谢您的支持。