主题中讨论的其他部件: Strike
工具/软件:
您好:
我们希望 将 TLV1841 用于我们的应用 IN-引脚 可用于其他应用 V+ 供电方式 0.7V 至 1V 这违反了下面以黄色突出显示的绝对最大值表。 例如、IN-电压为 15.7V、V+电源为 15V。
大概可以通过保护钳位二极管来驱动 V+的绝对限值不超过 0.3V、如下所示。 

为了解决这个问题、我们希望将一个二极管与 V+引脚串联、以防止电流通过钳位二极管、如下所示。
因此、情况是 IN-为 15.7V(比 V+高、在 D1 Vf 之后应约为 14.3V)。 但是、没有电流流过内部钳位二极管。 这可以吗? 这样做有什么问题吗? 
有关电路中的更多背景信息:
当我们关断开关 M1 和 M2 时、来自谐振回路的电流可以流过开关 M1 的体二极管。 这会将 Vcomparator_input 节点提升到 15V+ Vf、该值可能超过比较器绝对最大值
基本上、通过插入一个与 V+(比较器的电源电压)串联的二极管、我们希望强制来自谐振回路的电流流经开关 M1 的体二极管、而不是比较器的内部钳位二极管。 这样、即使我们超过了输入引脚的绝对最大限值、实际上没有电流流过钳位二极管? 希望比较器按预期运行?

谢谢、
Arturo