This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:建议的焊盘图案

Guru**** 2576895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA547, ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569993/opa547-recommended-land-pattern

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: ALM2402-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

请您分享一下 建议的焊盘图案 漏电流 OPA547F/500

我们在数据表中找不到此信息。 我们已经从 Ultra Librarian 下载了相关的软件包、但它提供了三种不同的贴图选项。 遗憾的是、它们都与数据表中指定的机械尺寸不匹配。

要继续进行 PCB 布局、您能否分享此器件的正确焊盘图案?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lathanivetha、

    没问题。 我知道我们在 ALM2402 和 OPA547 之间发生了反弹。 我可以为您提供使用 OPA547F/500 进行设计时的焊盘布局。  

    首先、我想说的是、由于 Burr-Brown 和 TI 的均匀性较低、这些旧器件中的一些具有更多的焊盘图案选项。  

    我知道 Ultra 图书管理员的足迹将促进 OPA547、老实说、我可能更喜欢该着陆垫、而不是在我的库中。  

    下面是我对 KTW7 的足迹:

    与 Ultra 相比、我的封装尺寸最大的差异在于散热焊盘上的 Y 尺寸相对于器件焊盘顶部要小一些。  

    与 Ultra 型号相比、我的足迹似乎还具有更高的电极。  

    两种封装都可以完美工作。  

    如果使用连接到 GND 的 V-、我肯定会考虑将散热焊盘拼接到 GND 覆铜以帮助散热。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您分享信息。

    我们将进行连接 V- 负电源电压的信号。 在本例中、CAN 散热焊盘  要连接的对象 V- 还是应单独处理?

    此外、请您分享一下 ALM2402QDRRRQ1 的建议焊盘图案 IC?

    我们注意到之间存在差异 WSON-12 封装尺寸 列出了数据表(3mm× 3mm、0.5mm 间距)    和 Ultra Librarian 中提供的贴图。 两者的装配值不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解此处。  

    我们可以期望将散热焊盘连接到 V-。 在这种情况下、需要在电路板的另一层上形成散热、以帮助散热。

    这是 ALM2402 器件的封装:  

     

    以下是 DS 中应包含的封装:

    这两种都是有效的实现。 就我个人而言,我更喜欢我的 Altium 中使用的风格,它应该与 Ultra 所使用的风格相同。  

    你的眼睛里有什么差异? 3.1mm 外部封装尺寸可理解为 DRR 封装的最大尺寸。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    感谢您的信息。  

    可用的组装和焊盘值。 但我们还需要机械尺寸、能为 ALM2402-Q1 提供同样的尺寸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRR12 的典型封装尺寸为 3mm x 3mm。 最大可为+-.1mm 您是否需要任何其他尺寸?

    谢谢、

    Jacob