请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2994工具/软件:
我 µs OPA2994IDR、要求压摆率至少为 30V/μ s。 我将 OP 用作系数为 1.5 的反相放大器。 µs、我测量的输出上升时间为 20V/μ s。
我 µs 看到、2024 年的 µs 表从 18V/μ s 更改为 35V/μ s。 我是否收到了“旧“部件?
在 µs 表中指定的 35V/μ s 压摆率是在什么特定条件下实现的?