This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2994:数据表中的 OPA2994 压摆率未实现

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573330/opa2994-opa2994-slew-rate-in-datasheet-not-achieved

器件型号:OPA2994


工具/软件:

我 µs OPA2994IDR、要求压摆率至少为 30V/μ s。 我将 OP 用作系数为 1.5 的反相放大器。 µs、我测量的输出上升时间为 20V/μ s。

我 µs 看到、2024 年的 µs 表从 18V/μ s 更改为 35V/μ s。 我是否收到了“旧“部件?
在 µs 表中指定的 35V/μ s 压摆率是在什么特定条件下实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    OPA2994 中有一个压摆增强模块、压摆率取决于输入端的差分电压。 请参阅应用手册中的示例: 逐步了解压摆率

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在文档中读到、输入电压差必须至少为 800mV、增益必须为 1。 我已将这两个要点考虑在内、并移除了外围电路以避免任何其他误差源。 压摆率很 µs、并保持在 23V/μ s。

    我现在不得不寻找另一款符合我预期的运算放大器。