Other Parts Discussed in Thread: OPA607, OPA657, LMH6629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA657主题中讨论的其他器件: LMH6629、OPA607、 OPA2607
工具/软件:
我目前正在设计用于 检测器的 TIA 电路、我的要求如下:
- 信号电流约为 80pA 至 300pA、检测器电容 Cd 约为 100pA pF(偏置电压为 24V)、暗电流约为 15nA。
- 我需要 100MHz 处的带宽 f-3dB(根据使用 ADA4851 运算放大器实现类似设计的其他论文)。
- 我希望最大输出电压降至 1V 至 1.5V 范围内
目前、我正在考虑使用 OPA657 或 LMH6629(但我也愿意接受其他建议)。 我的问题是:
- 如何设计第一级 TIA 电路? 鉴于暗电流的影响、我是否应该在检测器和 TIA 之间使用交流耦合?
- 考虑到我的带宽要求、我是否需要在 TIA 中使用较小的反馈电阻、然后添加后续放大级以逐渐实现所需的输出电平? 如果是、那么反馈电阻的合适值是多少?