This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:适用于检测器的 TIA 设计((100MHz 带宽要求)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA607, OPA657, LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570402/opa657-tia-design-for-the-detector-100-mhz-bandwidth-requirement

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: LMH6629、OPA607、 OPA2607

工具/软件:

我目前正在设计用于 检测器的 TIA 电路、我的要求如下:

  1. 信号电流约为 80pA 至 300pA、检测器电容 Cd 约为 100pA pF(偏置电压为 24V)、暗电流约为 15nA。
  2. 我需要 100MHz 处的带宽 f-3dB(根据使用 ADA4851 运算放大器实现类似设计的其他论文)。
  3. 我希望最大输出电压降至 1V 至 1.5V 范围内

目前、我正在考虑使用 OPA657 或 LMH6629(但我也愿意接受其他建议)。 我的问题是:

  1. 如何设计第一级 TIA 电路?  鉴于暗电流的影响、我是否应该在检测器和 TIA 之间使用交流耦合?
  2. 考虑到我的带宽要求、我是否需要在 TIA 中使用较小的反馈电阻、然后添加后续放大级以逐渐实现所需的输出电平? 如果是、那么反馈电阻的合适值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    1. 信号电流是 80-300pA 还是 nA? 15nA 的暗电流和 80-300pA 的信号电流将需要超低噪声 TIA 来检测此类电流。 此外、给定的最大输出电压将需要非常高的增益、而 LMH6629 也会失去该增益。 您可能必须使用 2 个级才能实现相同的效果。
    2. 最大输入频率是多少?
    3. 鉴于与 ADA4851 类似的带宽要求、LMH6629 或 OPA657 将被夸大。

    我们有 光电二极管电路设计工具 、您可以从中获取 TIA 建议并针对应用选择合适的建议。
    我们还具有 LMH34400 、该器件具有环境光/暗电流消除功能。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复!

    抱歉、让我用更多详细信息更新我的问题:

    1. 我的信号电流为 5.5nA、暗电流为 20nA、  

    2. 最大输入频率为 100kHz。

    3. 我的目标输出电压范围是 1V 至 1.5V

    我负责设计两级 TIA(跨阻放大器)电路。 但是、我不确定如何为选择反馈电阻的阻值 第一级 、因此 输入过驱饱和 放大信号的噪声。

    非常感谢有关如何为此设置确定理想反馈电阻值的任何建议或指导。