This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171 单位增益稳定性:Tina TI 模型和数据表不同意

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171, THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573640/lm7171-lm7171-unity-gain-stability-tina-ti-model-and-datasheet-disagree

器件型号:LM7171
主题: THS4631 中讨论的其他器件

工具/软件:

我需要 将 0V 至 16V 正弦波(16V 峰峰值和+8V 偏移)缓冲到电缆中、同时更大限度地减小信号源上的负载。 我在 TINA TI 中尝试了将 THS4631 和 LM7171A 用作单位增益缓冲器、并发现 LM7171A 通过比较输入电流为驱动电路提供了较低的负载、因此我计划使用它。 不过、我确实可以看到、数据表指定了最小增益+2 或–1(反馈因子为 0.5)以确保该器件的稳定性、而阶跃响应在仿真器中看起来非常干净。 根据开环增益/相位图、该器件应该出现振荡或伴随单位增益反馈出现严重振铃(很难准确判断相位裕度处于交叉处的是什么,但它接近于零,并且我不会指望它在 PVT 变化时保持稳定)。 为什么 SPICE 模型与数据表增益/相位图中的信息不一致、哪一个更值得信任? LM7171 是否已知单位增益稳定(如 SPICE 模型所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    正确、此器件的单位增益不稳定、会在实际器件中振荡。 该模型本身在旧架构上完成、似乎无法捕捉到正确的行为、如您针对低于 2V/V 的增益所强调的那样 一般来说,我们的模型不会捕捉像失真这样的东西,因为它们是行为模型,所以我们总是建议尝试在工作台上捕捉它。 具体来说、对于该器件、1V/V 将不起作用、但大多数数据表信息都是 在 2V/V 增益下捕获的、因此数据表将是您的最佳参考。

    此致、

    Ignacio