This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:COPOL 描述与应用曲线之间的矛盾

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573481/lmv7231-contradiction-between-copol-description-and-application-curve

器件型号:LMV7231


工具/软件:

Copal 被描述为“该引脚的状态决定 CO1-CO6 引脚是处于“高电平“还是“低电平“状态。 当连接至低电平时、CO1-CO6 输出会变为低电平、以指示窗口外比较。' 但在第 8.2.3 节的部分中查看应用曲线时、似乎具有相反的行为。 该曲线指出 Copal 连接为低电平、因此窗口外的任何东西都应该为低电平、窗口内应该为高电平、但曲线显示的行为相反。 有人能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    我看到曲线和引脚描述之间存在差异、由此产生的混淆深表歉意。 我目前倾向于正确的 PIN 描述。

    但是、请给我一些时间通过测试器件 EVM 来确认实际行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spencer、

    我在 EVM 上确认、引脚说明中所述的行为是正确的。

    图 39 中有一个错误。

    下面是我使用 EVM 进行的快速测试的图像。 EVM 上的通道 1 为 VIN2、EVM 上的通道 2 为 C02。 V+= 5V。

    COPOL 短接至 GND:

    COPOL 短接至 VPU:

    这篇文章从 3 年前似乎也证实了这种行为: LMV7231: COPOL 功能:低还是高输出? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛

    看起来从未修改过;我将在内部讨论如何修改此错误。

    我再次为这种混乱感到抱歉。