工具/软件:
Copal 被描述为“该引脚的状态决定 CO1-CO6 引脚是处于“高电平“还是“低电平“状态。 当连接至低电平时、CO1-CO6 输出会变为低电平、以指示窗口外比较。' 但在第 8.2.3 节的部分中查看应用曲线时、似乎具有相反的行为。 该曲线指出 Copal 连接为低电平、因此窗口外的任何东西都应该为低电平、窗口内应该为高电平、但曲线显示的行为相反。 有人能澄清一下吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
Copal 被描述为“该引脚的状态决定 CO1-CO6 引脚是处于“高电平“还是“低电平“状态。 当连接至低电平时、CO1-CO6 输出会变为低电平、以指示窗口外比较。' 但在第 8.2.3 节的部分中查看应用曲线时、似乎具有相反的行为。 该曲线指出 Copal 连接为低电平、因此窗口外的任何东西都应该为低电平、窗口内应该为高电平、但曲线显示的行为相反。 有人能澄清一下吗? 
您好、Spencer、
我在 EVM 上确认、引脚说明中所述的行为是正确的。
图 39 中有一个错误。
下面是我使用 EVM 进行的快速测试的图像。 EVM 上的通道 1 为 VIN2、EVM 上的通道 2 为 C02。 V+= 5V。
COPOL 短接至 GND:

COPOL 短接至 VPU:

这篇文章从 3 年前似乎也证实了这种行为: LMV7231: COPOL 功能:低还是高输出? -放大器论坛 — 放大器- TI E2E 支持论坛
看起来从未修改过;我将在内部讨论如何修改此错误。
我再次为这种混乱感到抱歉。