Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1
工具/软件:
这是 Jacob 的后续问题、他帮我解决了这个问题...
您提供的电路在没有负载的情况下可以按预期工作。 但是、它无法提供足够的电流来运行直流/直流转换器。 尽管 G60 电源的规格规定其起始电压应约为 0.7V、并在空载的情况下以 175mA 运行。 ALM2402 的输出高达大约 0.8V、并且尽管输入仍然保持在该值。 直流 — 直流转换器不输出任何电压。
模拟技术不是我的擅长领域、因此我想知道您是否可以提供一个可提供更高电流的电压跟随器型电路。 请记住、一个放大器仅提供电流、而另一个放大器灌入电流。
感谢您的评分、Dave