This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:升压输出电流

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1575263/alm2402-q1-boosting-output-current

器件型号:ALM2402-Q1


工具/软件:

这是 Jacob 的后续问题、他帮我解决了这个问题...

您提供的电路在没有负载的情况下可以按预期工作。 但是、它无法提供足够的电流来运行直流/直流转换器。 尽管 G60 电源的规格规定其起始电压应约为 0.7V、并在空载的情况下以 175mA 运行。 ALM2402 的输出高达大约 0.8V、并且尽管输入仍然保持在该值。 直流 — 直流转换器不输出任何电压。

模拟技术不是我的擅长领域、因此我想知道您是否可以提供一个可提供更高电流的电压跟随器型电路。 请记住、一个放大器仅提供电流、而另一个放大器灌入电流。

感谢您的评分、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dave、  

    希望您做得好!

    我很Disappointed听到电路在无负载的情况下工作、但如果所有电路都在 BAT μ C 下正常工作、那肯定会更好

    我有兴趣了解这可能导致其无法正常工作的原因。

    1.如果电路在无负载的情况下工作、但直流/直流转换器发生故障、我立即想到的是更好地了解此电流的流向。  如果您使用电流表、快速验证模块的 IQ 是否合理会有所帮助。 ALM2402-Q1 应在 500mA 周围具有 ISC、因为它是桥接器。

    如果我们可以确认电流消耗在 500mA +范围内、我们可以在某种程度上确定转换器不满意。

    或者、我们也可以在引线上放置一个电阻器、并验证 ALM 在加载时是否正常工作。  

    我仍然有点卡在直流/直流转换器的启动过程中。 对于该放大器、175mA 应该相对容易。 您是否有配置示意图?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    有时、您只需与某人“交谈“以帮助集中注意力! 在查看您的问题后、我回到了数据表和布局。 发现我可能误解了引脚分配(顶视图与底视图)、我从电路中拉出直流/直流转换器、使输入连接反转。 嘿,这是工作的!

    看来他们的销钉分配图是错误的。 我需要回到他们那里进行验证。

    剩下的就是肉汁。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dave、

    有时您只需与某人“交谈“即可帮助您集中精力!

    不能同意更多,我一直在许多类似的立场,我只是需要一点方向,看在哪里.

    很高兴听到现在一切都在工作!

    听起来这不是一个设置问题、而更多的引脚排列图在整个数据表中并不一致。 如果您在相关器件上发布帖子、他们会意识到需要更正数据表。  

    如有任何其他问题、请随时与我们联系。  

    周末愉快!

    此致、

    Jacob