主题中讨论的其他器件:Tina-TI
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我已经使用 OPA320AIDBVR 设计了一款同相电平转换器、我们很乐意为您提供帮助。 下面指定了设计值、但我观察到计算输出值和实际输出值之间存在差异、漂移约为 10-100mV。 为了满足我的要求、我需要使输出精度小于 50mV。 我提供了实际值和计算值以供您参考。


| 输入电压 | 运算放大器输出电压测量值 (V) | 运算放大器输出计算得出的电压 (V) | 差值 (V) |
| –0.705. | 0.696 | 0.605. | 0.091. |
| 0.000 | 1.028 | 0.958. | 0.070 |
| 1.373. | 1.662 | 1.644. | 0.018 |
| 2.477 | 2.175. | 2.196 | –0.021 |
| 3.422 | 2.612 | 2.668. | –0.056 |
| 3.488. | 2.648. | 2.701. | –0.053 |
Vref 为 4.992V。 R145 仅为非安装型。