This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:具有 OPA320AIDBVR 的同相电平转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572883/opa320-non-inverting-level-shifter-with-opa320aidbvr

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经使用 OPA320AIDBVR 设计了一款同相电平转换器、我们很乐意为您提供帮助。 下面指定了设计值、但我观察到计算输出值和实际输出值之间存在差异、漂移约为 10-100mV。 为了满足我的要求、我需要使输出精度小于 50mV。 我提供了实际值和计算值以供您参考。

输入电压 运算放大器输出电压测量值 (V) 运算放大器输出计算得出的电压 (V) 差值 (V)
–0.705. 0.696 0.605. 0.091.
0.000 1.028 0.958. 0.070
1.373. 1.662 1.644. 0.018
2.477 2.175. 2.196 –0.021
3.422 2.612 2.668. –0.056
3.488. 2.648. 2.701. –0.053

Vref 为 4.992V。 R145 仅为非安装型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 Vref = 5V,则电路符合设计参数 — 请参阅下文。

    对于 Vref = 4.992V、请参阅下图。

    下面、我附上了用于您自己仿真的 Tina-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA320-level-shifter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Marek Lis

    我已经将运算放大器的实际输出值与工具计算出的输出值进行了比较、然后观察到了差异。  

    运算放大器输入 运算放大器输出 刀具值 差值
    –0.497. 0.791. 0.707. –0.084
    0.000 1.027 0.957. –0.070
    0.480 1.242. 1.210 –0.032
    0.970 1.473. 1.460 –0.013
    1.510. 1.723 1.710. –0.013
    2.002. 1.950 1.960 0.010.
    2.510. 2.188. 2.210 0.022
    3.000 2.412 2.460 0.048

    您能检查 OPAMP 是否有任何容差问题吗? 我的增益在这里为 0.5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Vref = 5.1V,您似乎使用了错误的电阻值 — 请参阅下文。

    话虽如此、我相信 您看到的误差较大的主要原因是所用电阻器的容差。 使用您的值计算增益:

    增益=(2.412-0.791V)/(3V+0.5V)= 而不是 0.5

    因此、使用 14k 而不是 16k 的 R2 以及 23.5k 而不是 26.7k(~12%容差)的 R3 将导致误差接近您测量的值(见下文):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Marek Lis

    感谢您的支持、现在我能够符合我的价值观

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助 — 祝您的项目顺利!