This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:其放大不足或 I 'm 出错了?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576216/ina138-its-under-amplifying-or-i-m-doing-something-wrong

器件型号:INA138
Thread 中讨论的其他器件: INA190INA186

工具/软件:

您好的团队、

我正在构建一个电机驱动器板、我使用 INA138 来测量电源电流、因为该板在峰值时消耗的电流接近 320A、因此我使用了 2 个并联的 0.25mR 电阻器可以开尔文检测方式连接它。

但输出几乎不可用。 根据计算、读数应约为 1A、但只有在大约 5A 后才会开始生成输出。 我几乎以为芯片是坏的。

而且也有很多噪声。 不确定它是否来自电源、也只是将其放大。 BLDC 电机的噪声确实非常大。

我是否应该最大程度地增大增益 RL 电阻或选择阻值更高的电流检测电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiwei、

    使用 125µΩ μ Ω 的 Rshunt 时、输入失调电压为 1mV、约为 8A、这很可能是您在输出端受到限制的原因。  我看到的另一个问题是您的带宽非常低(使用输出端的 250kΩ 和 0.1µF 电容器)。  在这种情况下、更改输出电阻没有什么帮助、因为这是我们要处理的输入误差。 增大 Rshunt 有助于解决这个问题。  我们还有其他器件的输入失调电压更低(小于 100µV μ V)

    另请注意、仅在输入范围为 10mV 至 150mV 时指定跨导。  在低于该值时、它应该仍能正常工作、但跨导的变化可能超过指定值。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    孔特雷拉斯先生、

    增大 Rshunt 可能会遇到电流容量方面的问题、而我暂时会尝试这样做、您能向我推荐您所说的具有较低输入失调电压的其他器件吗?

    您还提到带宽较低、针对此特定应用的推荐组合是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiwei、

    我可以提出建议、但我需要知道关键规格以限制搜索。  100µV 是一些误差低于 4 μ V 的限值。  成本会随着带宽和 VCM 范围等几个参数的变化而变化、因此通常我要开始选择缩小参数范围。   https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/analogue/products.html#773=50&766max=8%3B100&sort=773;asc&

    如果精度是最重要的问题、我会说 INA190 成本较低精度较低的版本是 INA186。  任何其他信息将有助于获得最佳器件。

    这里有一个计算器、您可以在我们的器件之间进行选择。  https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    请查看最小输出电压的失调电压和摆幅低规格。

    VCM 范围(BATT 电压范围):
    所需带宽:

    带宽要求是了解测量方法以及更新速度。  这是一个驱动 SAR ADC 的示例。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa081a/sbaa081a.pdf

    此致、

    Javier