Thread 中讨论的其他器件: INA190、 INA186
工具/软件:
您好的团队、
我正在构建一个电机驱动器板、我使用 INA138 来测量电源电流、因为该板在峰值时消耗的电流接近 320A、因此我使用了 2 个并联的 0.25mR 电阻器可以开尔文检测方式连接它。


但输出几乎不可用。 根据计算、读数应约为 1A、但只有在大约 5A 后才会开始生成输出。 我几乎以为芯片是坏的。
而且也有很多噪声。 不确定它是否来自电源、也只是将其放大。 BLDC 电机的噪声确实非常大。

我是否应该最大程度地增大增益 RL 电阻或选择阻值更高的电流检测电阻?