This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324DR

Guru**** 2583735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576501/lm324-lm324dr

器件型号:LM324


工具/软件:

您好、我想了解 LM324DR 是单电源供电还是双电源供电。 如果是双电源、其电源电压范围是多少?

我使用±5V 电压为其供电、芯片正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、  

    该电源可以是双电源、例如提供的+/–5V 或 10V 的双电源。 这些系列的电源电压范围如下所示。 它们可以是双电源或单电源。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题:VCM 是指 IN+和 IN-之间的共模电压吗? 根据该表、如果 I SUPPLY±5V、共模电压范围[0、VCC–2]是否意味着 IN+和 IN-上的共模输入电压不能是–1V 或–2V 等负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song、  

    是的、您回答正确。 在单电源上、共模电压不能变为负值。  

    VCM 是否指 IN+和 IN-之间的共模电压? [/报价]

    是的、VCM 是指 IN+和 IN-之间的共模电压。

    此致、  
    Chris Featherstone