This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:失调电压调整

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577377/ths3217-offset-voltage-adjustment

器件型号:THS3217


您好、  

我想知道如何调整 THS3217 的输出失调电压。 我使用了具有 V01 的 D2S 输出和具有 Vout 的 OPS 输出。 我使用 500mVDC 输入电压对其进行了测试、其中显示 10mV 的失调电压。 我还使用 1V 脉冲进行了测试、结果显示相对于 D2S 输出的失调电压为 35mV、相对于 OPS 输出的失调电压为 45mV。 我想知道如何校正/调整以降低失调电压、该中量程缓冲器是否有帮助? 如何使用中量程缓冲器来改善失调电压?  

谢谢你  

Weyann   

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weyann:

    有几种方法可以实现这一点。 最简单的方法是连接引脚 15 至 14、并驱动引脚 1 来校正输出端的失调电压。 设置到引脚 1 的电压将直接位于 D2S 的输出端和 OPS 部分的输入端。

    此致、

    Ignacio