This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:是否可与 TPSM8287A12 配合使用?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A12, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579024/lmp8646-can-be-used-with-tpsm8287a12

器件型号:LMP8646
主题:TPSM8287A12

您好团队:

是否可以使用 LMP8646 来限制 TPSM8287A12 的 IOUT?
TPSM8287A12 不使用外部分压器、而是将 VOUT 直接连接到 VOSNS 引脚。
TPSM8287A12 将设置 VOUT =内部 VREF。

image.png

客户用例

  • 输入电压:5V
  • VOUT:0.6V 至 2.5V
  • 电流限制:7.2A

此致、
Kee Kuhara.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我认为这可以起作用、但有几个关注点。  TPSM8287Axx 没有用于仿真运行的模型。  LMP8646 的失调电压非常差、CMRR 在–2V 至 2V 范围内、在这些较低的电压下具有较大的 IQ 电流。  此外、您需要在检测 VOSNS 之间添加一些电阻、因为只要将 Vout 引脚连接到 VOSNS 就会使 LMP8646 过功率。  任何进入 VOSNS 的 IB 都会导致额外的错误。

    此致、

    Javier