This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMP-PDK-EVM:OPA827AID 子板 — 无法获得 101x 增益的响应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMP-PDK-EVM, OPA827, ADS131M08, DIYAMP-EVM, OPA2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573474/amp-pdk-evm-opa827aid-daughter-board---cannot-get-response-with-101x-gain

部件号:AMP-PDK-EVM
主题中讨论的其他器件: OPA827ADS131M08OPA2140

工具/软件:

您好、  

我正在通过 SOIC-8 子板测试 AMP-PDK-EVM、我有一个 OPA827AID。 在测试电压缓冲器时、我能够复制信号。 但 101x 或 1001x 增益似乎无法根据需要工作。 我有一个双通道电源、其中将两个端子(一个的+和另一个的-)短接、从而产生 V+、V-和 GND。 我使用万用表检查这是否正常、并且一切正常。 功耗为 12Vpp。 分开休息、如果应该只是一个简单的连接、我提供 1KHz、200mVpp 正弦波作为输入、期望 100x 增益为 20Vpp。 还会附加一些连接图像。 不确定我在哪里犯了个错误。  

我只是在输出中得到了噪声。  任何帮助都 将更好。

此致

RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    是否说电源设置为 12Vpp? 如果是、那么尝试使用 20Vpp 的输出信号会违反线性工作模式。 您可以尝试将电源电压增加到+/–18V 吗? 这应该为输出摆动 20Vpp 留出足够的余量。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是澄清一下、OPA827 的运行情况 ±12V 电源轨(总范围为 24V)。  我的理解是在函数发生器上具有 100mVpp、提供到 IN1+、然后在 EVM 上的 OUT1 处具有输出。 如果您在图中看到、只有两个夹子分别连接到 IN1+和 OUT1。 我仍然不确定为什么看不到任何信号输出。  

    RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    使用 101 的同相增益时、100mVpp 信号会在输出端增加到 10.1Vpp 信号。 由于 OPA827 的输出摆幅与任一电源轨相差 3V、因此我们违反了输出摆幅。 如果降低输入信号使输出小于 9V、则应该能够获得清晰的信号。 这就是为什么 1001 的增益也不起作用的原因。 下面的仿真显示了 EVM 上的相同设置以及在 OPA827 输出上看到的削波。 降低输入信号是否有所帮助、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    我也做了模拟测试,我得到了相同的你。 我的设置在这里似乎很简单、我不确定出了什么问题。  

    我现在提供+/–17V (34V) 电源轨、在将其连接到缓冲器时、我完全回扫信号。  

            

    但在 101x 或 1001x 中似乎存在问题。 当 100mVpp 时、在 101x 上、在相同的 +/–17V (34V) 电源轨下、我得到了一些信号、但没有意义。  

    所有接地端都连接在一起。 不知道我缺少什么。 您是否推荐我可以执行的任何其他测试来确保? 我只想将这个 OUT1 交给我拥有的 ADS131M08 EVM、连接到 MSP430 并查看 ADC 输出。  

    RAM。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    这可能是一种解决方案。 似乎您在示波器上收到了一些信号、但我无法确定其详细信息。 您能否详细介绍示波器屏幕截图(包括 V/div)、并说明哪些通道用于运算放大器输入/输出? 此外、我正在跟踪同一 EVM、以便可以复制您的设置。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    很抱歉晚才回复。 这是我的设置。 SOIC 位于 101x 增益引脚排列上、  

    IN1+和 OUT1 连接到示波器的 CH1(黄色)和 CH2(紫色)。  

    尝试缓冲器引脚输出、您可以看到两个通道的信号相同。 CH1 是输入(黄色)、CH2 是输出(紫色)。  

    但谈到 101 或 1001x 增益时、无法获得输出。  

         

    我正在提供 +/–17V (34V) 电源轨。  

    谢谢

    RAM。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    查看您的设置、我没有看到任何明显的不正确之处。 输入信号看起来非常嘈杂、但似乎输出没有进行任何连接。

    我订购了您正在使用的 EVM、但它几天之内不会再出现。 到达此处后、我将复制您的设置并查看我是否遇到与您相同的问题。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    由于您正在测试 OPA827、因此 SOIC 封装的引脚排列与插座的引脚排列不同。 此插座可用于双通道器件。 因此、我建议使用不同的 EVM(例如 DIYAMP-EVM) 来评估 OPA827。

    OPA827 引脚排列:

    AMP-PDK-SOIC –8 引脚排列:

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、  

    我获得缓冲器的输出。 我在上一次答复中向你展示了这一点。 不过、我假设 101x 增益电路可以独立工作。 我想先使用 EVM 进行测试、然后再将其添加到定制板中。  

    谢谢

    RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    我在工作台上复制了缓冲器设置、还会获得信号波形(如下所示)。 但是、OPA827 是单通道运算放大器、OPA827 的引脚 1(无连接)对应于 EVM 的 OUT1。 输出波形是欺骗性的、但此 EVM 的 AMP-PDK-SOIC –8 引脚排列适配器与 OPA827 引脚排列不兼容。

    我还查看了两种器件的 IQ。 请注意、OPA827 Iq 看起来不正确、应该围绕 5mA。 请注意、通道 2 为 VCC、通道 3 为 VEE。

    我还检查了双通道运算放大器 OPA2140 的设置。 我看到了与 OPA827 类似的输出波形。 而 OPA2140 处于预期值。 OPA2140 的 IQ 看起来也正确、关于每个通道的 1.8mA、与数据表相匹配。  请注意、通道 2 为 VCC、通道 3 为 VEE。

    我建议使用不同的 EVM 来更好地评估 OPA827。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢嘉莉,  

    已解决。 但如果这是问题、我可能会提出另一个请求、要求对 EVM 进行澄清。 这是因为在 EVM 支持的产品 (https://www.ti.com/tool/EVM#supported-products AMP-PDK-EVM) 中、 我看到的是 OPA827。 然而,感谢您的帮助。 非常感谢!  

    RAM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    感谢您的 观看。  我查看此列表并验证这些器件是否与 EVM 兼容。

    此致、
    嘉莉