This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:使用 INA592 的电压至电流转换器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580056/ina592-voltage-to-current-converter-using-ina592

器件型号:INA592


INA592 用于电压转电流输送器。 我的电路应该像这样工作

i.灌电 流模式配置:VIN 低于 1.25V 电流 (0 –20mA) 应流动、如果 Vin 高于 1.25V、则 0mA 应流动。

如果我的 INA592 电源和环路电阻器 R7 连接到同一电源、上面的操作正常。

但当 INA592 连接到 33V、环路电阻器 R7 连接到 24V 且共用接地时。 该电路在 Vin 为 0-2.5V 时工作、电流在–20mA 和 20mA 之间变化。

我附上了原理图和波形。 Scheatic.jpg

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    您是否还可以将 Tina 仿真文件附加到一起?  

    [引用 userid=“643756" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580056/ina592-voltage-to-current-converter-using-ina592 ]、但当 INA592 连接到 33V 且环路电阻器 R7 连接到 24V 且共用接地时。 该电路在 Vin 为 0-2.5V 时工作、电流从–20mA 变为 20mA。[/报价]

    我在理解问题时遇到了一点麻烦。 是否存在 1.25V 及以上电压下的问题、不会将输出电压钳位到 0mA?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为便于理解、 请通过连接 Vcc=24V 和 Vcc=33 对波形进行仿真来观察 Iout、然后进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    我想让你知道,我仍在研究这个,并希望在未来几天内解决它。  

    谢谢您、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    我发现您需要 V3 和 VCC 彼此相等才能使钳位正常工作。  

    这是由于 INA592 的输出能够超过 V3 电源电压(设置为 24V 时)这一事实导致的。 这会在输出端产生高达约 28mA 的电流。 与将电源设置为彼此相等相比、一旦 INA592 接近正电源轨、电流就不会流动很小。  

    e2e.ti.com/.../7522.Sink-Mode.TSC

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    一些杂散电感。 如果 Vout =(V+-V-)*增益+ Vref、则为输出方程。 为什么与 V3 相比增加 VCC 会影响 Vout 是我的问题。

    我的要求是 Vcc 仅大于 V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    很抱歉、我没有很好地解释。  

    看一下直流、当 V2 是一个电压、如果 U1 (INA592) 将其输出推至接近其电源轨、则会导致输出、如果该电源轨高于 V3、电流将从 VOUT 流向 V3。  

    看看当电源电压和 V3 接近匹配时、流过的电流非常小:

    与不匹配时的情况相比、您可以看到电流更高、因为 VOUT 的电压高于 V3:

    此致、

    Robert Clifton