This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:需要有关基于 LM324 的自动电压稳定器应用的帮助

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM139, LM339, TPS7A78EVM-011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: LM139LM339TPS7A78EVM-011

工具/软件:

您好!
我想构建一个电压稳定器来研究其性能。
我在线获得了一个简单的电路图、或许是有人在不了解 LM324 运算放大器操作的情况下进行设计。
这让我很好奇,因为我想知道它是否有效。

查看以下内容。


最模糊的部分是变压器 TR1。
主绕组(抽头…μ H e) 很可能是特定的商用器件;但如果不知道该绕组和抽头以及较小的隔离式绕组和抽头(可能还有 18V、如 TR2?)的预期电压(或匝数比)、它就无法完全正常工作。

左侧的三个继电器驱动器几乎希望建模为相同的子部分、使用所示的信息即可轻松完成。 右侧的高/低切口电路也是如此。

我尝试在 LTspice 中对这个电路进行仿真、这里是图像。 请帮助我与上面的一个匹配。

如果您查看原始图、深绿线(迹线)会覆盖元件的负极侧、可能 LSPICE 图中的 BR1 二极管方向不是错误的。 整流有助于检测直流。运算放大器中没有“增益“,它们连接为比较器 — 这是一种基本的窗口比较器。 运算放大器在电路中没有功能部分、主要是由 Q1、Q2 和 Q3 细分完成的。  

三个液位感测电路(涉及 Q1、Q2 和 Q3)- Q4 在哪里? -需要单独的电路,因为每个电路都是一个具有不同阈值的液位检测器。 它们的阈值电压决定了电路的开关点。 如果将它们组合为一个、则电路将失去其对输出电压进行电平(稳定)的 75%能力。



我猜测 U4 和 U5(及其相关元件)是一个“窗口“检测器、用于检查整流后的输出电平是否在窗口内、既不是过低也不是过高。 如果是这样、则电位之一 (U8 或 U9) 设置下跳变点(窗口的下沿)、另一个设置上跳变点。

为了观察仿真中开关 S1 是否正常运行、OUT 网络应连接一个负载。 LTspice 开关不是一个理想的开关,即使它“打开“,它也是一个 10G 电阻。 在没有负载连接到 OUT 网络的情况下、所有电压都会通过 10G 电阻器、就像开关(继电器)在断开时也会闭合一样。

没有负面反馈。 我正在 使用无反馈和最大增益的 LM324 运算放大器、因此它非常适合用作比较器。 但是、它有可能导致任何高增益运算放大器容易出现不稳定情况。 需要使用合适的比较器来避免该问题、并将具有更好的输出开关特性。 您的目标是 RL4 仅在达到下限阈值时导通、在达到上限阈值时关断、最好使用的电路是窗口比较器、可以使用一个阈值始终高于另一个阈值这一事实来减少元件数量。  

 

请帮助我在此处与 LM324 建立正确连接、您可以提供一些仿真、参考文档等。

对此设计需要一些注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    我试图在 LTspice
    中模拟此电路

    由于许可协议,我无法在 LTSpice 中帮助您。 但这里是 LDO 基准。 请使用最简单的拓扑进行仿真、并逐渐向串联线性稳压器设计中添加功能。 这是一个串联线性稳压器的示例。  

    https://www.youtube.com/watch?v=iw4z07oJGq0

    https://www.ti.com/lit/ta ssztc40/ssztc40.pdf?ts = 1757487220781

    https://www.youtube.com/watch?v=CKMxGu3uHAA

    您尝试仿真的模型可能是使用并联稳压器拓扑、请参阅下面的 youtube 视频系列。 为了简化电路、使用经过整流的 50/60Hz 波形作为输入、并对并联稳压器的输出行为进行仿真。 组件数量比需要的要多、这可能是 90 年代的设计。    

    https://www.youtube.com/watch?v=HZ1DxsmMzBY

    https://www.edn.com/shunt-regulator-serves-as-inexpensive-op-amp-in-power-supplies/

    如果您需要驱动中/高输出电流 LDO、最好使用串联线性稳压器拓扑。 并联稳压器更适合电流较低的应用、这种情况目前并不常见。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的反馈、目前这一点非常重要。 看看您的回答、让我问您几件正确理解的事情。

    由于许可协议、我无法在 LTSpice 中帮助您。 但这里是 LDO 基准。 请使用最简单的拓扑进行仿真、并逐渐向串联线性稳压器设计中添加功能。 这是一个串联线性稳压器的示例。  [/报价]

    请告诉我应该在哪个区域使用此电路? 它应该位于次级侧或初级侧。 我将观看视频并查看您在此处发送的文档。 但我需要知道为什么这里需要 LDO。

    您尝试仿真的可能是使用并联稳压器拓扑、请参阅下面的 youtube 视频系列。 为了简化电路、使用经过整流的 50/60Hz 波形作为输入、并对并联稳压器的输出行为进行仿真。 组件数量比需要的要多、这可能是 90 年代的设计。  [/报价]

    TI 中是否有任何特定的并联稳压器示例? 请点击此处查看任何类似内容。  

    如果您需要驱动中/高输出电流 LDO、最好使用串联线性稳压器拓扑。 并联稳压器更适合电流较低的应用、这种情况目前并不常见。  [/报价]

    很棒! 您是否有任何其他想法或技术来实现此应用?

    不过、从整体来看、左侧用于选择变压器上的分接器、右侧是用于切换输出继电器的窗口 (=limit) 比较器。

    如果我们 在两侧使用真正的比较器对其进行重新设计。 您可以使用左侧具有三个阈值的抽头来选择变压器上的抽头(可以有四个)。 比较器将准确检测交流电压并选择变压器抽头、没有继电器线圈欠驱动的风险、因为此时晶体管输出会突然切换状态、而不是逐渐上升和下降。

    右侧的简单两电平比较器可以切换输出继电器。

    我能否 将继电器线圈放置在原理图中的灯所在的位置并在其上添加一个二极管? +Vin 是您要感应的电压、+VrefHi 和+VrefLo 来自高切电位计和低切电位计?  由于 VrefHi 始终高于 VrefLo、您可以串联电位计轨道以节省一些部件。

    请告诉我您的想法。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    您是否在 TI 有任何特定的并联稳压器示例? 请点击此处查看任何类似内容。  [/报价]

    下面是我们有关并联稳压器的应用手册、它配置为基准电压、但应用概念是相同的。   

    https://www.ti.com/lit/an/slva445/slva445.pdf?ts = 1757605255147&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa58/snvaa58.pdf?ts = 1757605315089 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我能否 将继电器线圈放置在原理图中的灯所在的位置并在其上添加一个二极管。 +Vin 是您要感应的电压、+VrefHi 和+VrefLo 来自高切电位计和低切电位计?

    您能告诉我您的应用是什么吗? 或者要实现的输出功能。  

    下图是一个窗口比较器。 您应该在电路中使用比较器、但运算放大器可能工作。 在窗口比较器中、其中一个输出将变为逻辑高电平 Vref_Hi;如果+Vref_low >+Vin、其比较器输出将变为低电平。 Vout 信号取决于+Vin 的波形。 是的、您可以 将灯更换为继电器、其两端带有反向二极管。  

    如果我们 在两侧使用真正的比较器重新设计它。 您可以使用左侧具有三个阈值的抽头来选择变压器上的抽头(可以有四个)。 比较器将准确检测交流电压并选择变压器抽头、没有继电器线圈欠驱动的风险、因为输出突然切换状态、而不是您目前从晶体管得到的逐渐上升和下降。[/报价]

    3+1 继电器 5 步过压/欠压切断自动稳压器:  如果我正确理解应用,电路使用继电器在变压器绕组上选择不同的交流电源输入,并整流交流电源并将其转换为直流或稳定直流输出。如果是这种情况,您应将左侧的交流输入与右侧的直流稳压器分开处理(不要看到左侧的反馈)。

    HVA 支持团队专门从事运算放大器领域。 我们不处理电源或比较器应用。 如果您需要比较器、我可以将您转接至 LVAC 团队。 我不确定哪个团队负责为 TI 的分立式电源提供支持。 您可能必须使用我们的电源 IC 之一。

    我刚刚进行了快速搜索、这里提供了一些链接。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22933.pdf?ts = 1757539210120

    https://www.ti.com/product-category/power-management/power-switches/power-muxes/overview.html

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a78.pdf?ts = 1757595574093

    https://www.ti.com/lit/ug/tidub95/tidub95.pdf?ts = 17575866909

    https://www.tij.co.jp/reference-designs/index.html?powerlabflag=Y#search?powerlabflag=Y 

    这是我的建议。 在原理图中确定要替换的每个模块、更换等效电路并对其功能进行仿真。 您可能需要也可能不需要为您的设计复制原理图(这是一个旧的设计,您只需要了解其设计方法)。 如果您观看我提供的视频、您应该能够了解如何设计串联或并联稳压器。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您的应用程序是什么吗? 或者要实现的输出功能。  [/报价]

    仔细查看我的设计、我想感应一下变压器左侧的继电器、即初级侧的继电器。

    [报价 userid=“423757" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application/6023266 “]3+1 继电器 5 步过压/欠压自动电压稳定器:   如果我正确理解应用、电路使用继电器在变压器绕组上选择不同的交流电源输入、并对交流电源进行整流、然后将其转换为直流或稳定直流输出。如果是这种情况、您应将左侧的交流输入与右侧的直流稳定器分开处理(不要看到左侧电源侧的反馈)。

    你是对的。 您能否提供 我在此处发布的与 LM139 类似的任何适用电路? 调整 这里的输入电阻。 然后、我可以移除所有继电器驱动器。

    HVA 支持团队专门从事运算放大器领域。 我们不处理电源或比较器应用。 如果您需要比较器、我可以将您转接至 LVAC 团队。 我不确定哪个团队负责为 TI 的分立式电源提供支持。 您可能必须使用我们的 Power IC 之一

    是的、您可以将其推荐给 HVA 团队来帮助我。  

    我阅读了您所有的建议材料、但我仍然不清楚可以在何处以及如何使用这些并联或 LDO 稳压器。

    现在、我想分享一个新的设计概念、请阅读并在这里发表评论、我当然需要 TI 元件。

    如果 AutoXfmr 18VAC 输出相对恒定、
    1) AutoXfmr 18VAC 输出的两个电路分支、1) 信号调节器。 2) 直流电源。

    1.信号调节器

    18VAC XFMR->Volt Divider->Peak Det->Opamp->Line Monitoring signal to (LM339) Level Detector,
    比如这里 的市电峰值电压检测器

    1.1V 分压器将 18VAC 更低至~1-2VAC
    1.2 峰值检测器(RC 或运算放大器)用于对分压器输出进行整流。
    1.3 运算放大器、用于向峰值检测器输出添加增益。

    2.直流电源

    18VAC XFMR->FWBridge->Cap->+ VCC 电源设备。

    2.1 标准的非稳压供应元件(或添加稳压器)。

    这里是我的建议。 在原理图中确定要替换的每个模块、更换等效电路并对其功能进行仿真。 您可能需要也可能不需要为您的设计复制原理图(这是一个旧的设计,您只需要了解其设计方法)。 如果您观看我提供的视频、您应该能够了解如何设计串联或并联稳压器。  [/报价]

    稍等! 我会一遍又一遍地回顾。 您有任何设计模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    18VAC XFMR->FWBridge->Cap->+ VCC 电源设备。

    18VAC XFMR 在 20 世纪 90 年代流行到 2000 年。 如今、使用自动变压器的应用很少。 尺寸、重量、效率和成本是目前的缺点。 我认为应用程序不需要 XFMR。  

    18VAC XFMR->Volt divider->Peak Det->Opamp->line monitoring signal to (LM339) Level Detector,
    比如这里 的市电峰值电压检测器

    1.1V 分压器将 18VAC 更低至~1-2VAC
    1.2 峰值检测器(RC 或运算放大器)用于对分压器输出进行整流。
    1.3 运算放大器、用于向峰值检测器输出添加增益。

    这是一种低功耗 AC/DC 应用。 如果您的输入交流电压在宽范围内变化、您可以使用 降压和降压/升压 转换器来稳定输出电压、这种情况下几乎不需要选择输入电源。 我认为您不需要根据您的应用调整 90 的 XFMR 原理图设计。  

    这是 TI AC/DC 和 DC/DC 转换器选择站点。 AC/DC 控制器可替代前级中的 xfrmr、也可通过 AC/DC 整流输出级。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubk8b/tidubk8b.pdf

    https://www.ti.com/video/series/power-supply-design-training-resources.html

    您是否考虑了任何设计模块?

    https://www.ti.com/lit/ug/tidub95/tidub95.pdf?ts = 1757887288705

    https://www.mouser.com/new/texas-instruments/ti-tps7a78-ldo-regulators/

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a78.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&DCM=yes&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.com%2F&distId=26

    请告诉我您的应用所需的输出电流大小、我可能会为您推荐一款 LDO。 您需要用继电器控制输出、光源或加热源的什么?  

    https://www.ti.com/lit/an/sbva026f/sbva026f.pdf?ts = 1757903936453&ref_url=http%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fsbva026

    https://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf?ts = 1757927967730 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这 是一款可能适用于 AC/DC 应用的 TPS7A78EVM-011。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbvu048/sbvu048.pdf?ts = 1757945488515&ref_url=https%253A%252F%252Fwordpress.org%252F

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    18VAC XFMR 在 20 世纪 90 年代到 2000 年代很受欢迎。 如今、使用自动变压器的应用很少。 尺寸、重量、效率和成本是目前的缺点。 我认为您不需要应用程序的 XFMR

    您认为这种情况下成本很高吗? AC/DC 转换器是否有廉价的设施?

    这是一款低功耗 AC/DC 应用程序。 如果您的输入交流电压在宽范围内变化、您可以使用 降压和降压/升压 转换器来稳定输出电压、这种情况下几乎不需要选择输入电源。 我认为您不需要根据您的应用调整 90 的 XFMR 原理图设计。  [/报价]

    我的意思是、当继电器驱动器使用微调电位器跳闸时、检测我所需的输入电压。  D1/D2 用作半桥整流器。 您可以看到*脉动 DC*、Q3 的作用类似于“开关*、在这里应用分压器以偏置其基极电流。 8.2V 齐纳二极管在基极上没有帮助保持恒定电压。 请告诉我采用降压或升压转换器有何优势。

    请告诉我您的应用需要多大的输出电流、我或许可以为您推荐 LDO。 您需要用继电器控制输出、光源或加热源的什么?  [/报价]

     

    当然、我会按照您的链接进行操作。 我还认为我的最后一个想法是不够的。 有时 电源有噪声、因此峰值变为“峰值+噪声“。 尤其是当三端双向可控硅开关元件附近以峰值开关时(例如:对于低变压器饱和)。  因此、结果高于具有干净正弦的值。

    您是否有适用于稳压器设计的 TI 解决方案? 任何微控制器应用? 任何相关评估板? 可能有所帮助。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    [引用 userid=“231920" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application/6029518 ]我的意思是、当继电器驱动器使用微调电位器跳闸时、检测我所需的输入电压。  D1/D2 用作半桥整流器。 [/报价]

    以下是有关 E2E 的峰值电压检测电路的主题。  

     THS4215:THS4215 高速峰值检测电路 

    让我知道采用降压或升压转换器有何好处。

    降压/升压转换器的优势是、您无需担心交流输入电压应该是多少。 只要在设计输入交流电压限制范围内、AC/DC 转换器就会正常调节输出电压。 有关详细信息、您必须咨询我们的 AC/DC 转换器团队、因为 HVA 团队不支持该领域。  

    建议的 AC/DC 转换可能适用于您的应用。 输出级是基于 LDO 的稳压器、纹波电压相当低、请参阅数据表。   

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a78.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&DCM=yes&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.com%2F&distId=26

    [引述 userid=“231920" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application/6029518 ]您是否有任何适用于稳压器设计的 TI 解决方案? 任何微控制器应用程序?

    这里是一些 HV 数字电源 MCU 和控制器。 HVA 团队不支持此领域、因此您必须找到适合您的应用的控制器。 E2E 论坛上有大量与电源相关的设计概念、您应该了解一下。  

    https://www.ti.com/lit/ml/slypa30/slypa30.pdf?ts = 1758041127797&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    HVA 团队无法为您提供支持、因为您没有具体的应用要求。 您似乎还在设计概念阶段、并尝试定义电源开关块和 LDO 控制级。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是有关 E2E 峰值电压检测电路的主题。  [/报价]

    我认为它的高速,100Mhz 。 输入交流信号约为 50Hz 至 60Hz。

    降压/升压转换器的优势是您无需担心交流输入电压应该是多少。 只要在设计输入交流电压限制范围内、AC/DC 转换器就会正常调节输出电压。 有关详细信息、您必须咨询我们的 AC/DC 转换器团队、因为 HVA 团队不支持该领域。  [/报价]

    在 我的电路中、确定输入交流电平更为重要、您会看到 LM324 用作比较器、次级电桥也负责转换直流电压、但继电器检测。 在我的设计中、AC/DC 调节不是问题。 但我会再次看到您的技术说明。 如果我没有错、您可以为我的次级侧建议使用此 IC、因为 AC+和 AC-最大仅为 18V。   

    似乎您仍在设计概念阶段、并尝试定义电源开关块和 LDO 控制级。  [/报价]

    是的,我也在考虑这个街区。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    我认为它的速度快、 100Mhz。 我的输入交流信号约为 50Hz 至 60Hz。[/报价]

    它是相同的峰值检测器电路。 这是仿真、不过、我模拟了 10kHz、否则需要很长时间。 最好在测试台上查看。  

    e2e.ti.com/.../TLV2197-50Hz-Peak-Detector-09172025.TSC

    如果您确实要在缓冲区中配置、可以执行以下操作。   

    对于 50/60Hz 交流输入、您需要对交流信号进行整流、使用分压器 降低输入 Vcm 电压、并增加 R1 和 C1 时间常数。对于 50Hz、C1 可能为 10uF 或略大于、具体取决于您想要检测峰值电压的精度。  

    上述电路应该会解决您的输入交流电压检测问题。 对于低电流应用、请使用 AC/DC 转换器其他类似的稳压器。 您实际上并不能通过打造自己的分立式直流稳压器来节省太多布板空间。  

    希望我回答了您的所有问题。 我将关闭此查询。 祝你好运!

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望我回答了您的所有问题。 我将关闭此查询。 祝你好运!

    我将使用 LTspice 进行仿真。 在关闭之前、您能检查电路中的 LM324 连接吗? 您认为是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    AC/DC 调节在我的设计中不是问题

    我无法访问 LTSpice、因此我需要大量时间才能将电路组装在一起。 如果您可以在 Tina 中转移该电路、我可以查看。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“423757" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application/6034580

    我无法访问 LTSpice、因此我需要大量时间才能将电路组装在一起。 如果您可以在 Tina 中转移该电路、我可以查看。  

    此致、

    [/报价]

    引导我使用 TINA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:  

    然后指导我使用 TINA。

    以下是有关 Tina 仿真器的一些指导。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou052a/sbou052a.pdf

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    https://www.ti.com/video/4541013794001

    https://www.youtube.com/watch?v=51ztp8zgEG8

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是关于 Tina 模拟器的一些指导。  [/报价]

    我正在画它,但需要建议绘制主变压器, LTspice 演示文稿是不同的,请在这里指导或你有类似的图书馆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在我们的高电压放大器团队中、我们不会使用太多变压器、因此 TINA 没有丰富的变压器库。  下面圈出的按钮中有几个选项:

    您能尝试一下这些来看看它是否足够了吗?   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我们的高电压放大器团队、我们不会使用太多变压器、因此 TINA 没有全面的变压器库。  下面圈出的按钮中有几个选项:

    感谢 Michael Hartshorne 的参与、如果仔细查看我的 LTspice 仿真视图、变压器绕组以良好的 Spice 逻辑连接、可以选择耦合系数。 看你的建议,有几个选项,告诉我应该使用.  

      

    初级需要 4 个绕组、次级需要 1 个绕组、如下所示、  

    顶部和底部变压器可通过互耦合变压器进行管理。 请善意地建议我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为 TINA 无法实现与所示相同的变压器模型、抱歉、 我无法在那里提供帮助。

    这可以简化为电压源并仅侧重于放大器吗?   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“86594" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1563797/lm324-need-help-for-lm324-based-automatic-voltage-stabilizer-application/6057909

    您好:

    我认为 TINA 无法实现与所示相同的变压器模型、抱歉、 我无法在那里提供帮助。

    这可以简化为电压源并仅侧重于放大器吗?   

    Regar

    [/报价]

    这样、是否可以或镜像次级多绕组变压器选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我们需要一周的时间来回应、因为本周有多位团队成员不在办公室。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要一周的时间来回复、因为本周有多位团队成员不在办公室。 很抱歉耽误你的时间。  [/报价]

    谢谢 Chris Featherstone ,我现在添加 TINA 仿真文件,请设置仿真运行,编辑我第一篇文章的值。 e2e.ti.com/.../voltage_5F00_stabilizer.TSC

    R 和 C 的分数值很难放置、只需使用以前的数据集进行设置即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您提供的信息。 我们将在 1 周内作出回应。  

    此致、
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否可以简化为电压源并仅专注于放大器?

      是的、Michael Hartshorne、也许您可以这样考虑。 请在第一篇文章中查看我的 LTspice 图像视图。 了解在 TINA 中实施的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond Zhang1 Michael Hartshorne Chris Featherstone 请检查这个线程,仍然没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD、

    很抱歉耽误您的问题。  这一制度是详细的。  我们可以帮助解决子系统问题、但 调试 50 多个组件的复杂系统却具有挑战性。  即使在您看来、您也应该在将每个块连接在一起之前进行调试。  我建议将电路分成多个块、并在互连之前验证每个块的运行情况。  如果您发现运算放大器子系统模块出现问题、我们可以提供帮助。

    抱歉、我知道这不是您希望得到的答案。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您打开了我在这里附加的文件吗? 请打开它、解释我需要在哪里创建块、我在 TINA 中从未设计过任何块。 如果我想添加 LM324、则无法添加其中的所有部分。 指导我如何创建块、很可能是继电器驱动器需要一个块。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD、

    是的。  我打开了您的原理图。  在查看您的电路的复杂性时、我意识到、成功的最佳机会是将电路分解为从属功能块。  电路设计的一条良好经验法则是、如果您无法将可读原理图装入单个页面、则应将电路分解为更简单的块。   关于创建块的注释实际上并非专门针对 TINA SPICE、而是一个一般工程原理。  你 CAN TINA 及下面的构建块提供了指向电源点的链接、该电源点展示了如何执行此操作、但重点是您需要查看较小的子电路、因为它们更易于调试和理解。  您的电路可能有多个问题、问题将相互影响。  您需要将电路分解为更小的部分、我们可以帮助您调试每个部分。  调试每个段后、可以将子段连接在一起。

    请注意、您的电路没有任何电源。  运行 SPICE 电路需要电源。  运算放大器和继电器需要直流电源。

    e2e.ti.com/.../How-to-Tina-MacroModels_5F00_revA.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术凯 我非常感谢您的宝贵指导和您在这里帮助我的努力。  您的 PPT 文件是巨大的描述性,在某种意义上它与 SPICE 模型相同。 我知道这可能需要很长时间。 此主题的主要目标是 LM324 控制部分是否正常工作。 您能否只关注以下部分? 此部分只需要 LM324 模块、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MD、

    1. 我建议您从电路的下半部分 (U1、U2 和 U3) 开始。  您可以将输入测试信号施加到 R11 的顶部和连接到 C14 的导线。  输出将从 U1 的输出获取。 您能解释一下此子电路的预期操作吗?
    2. 根据连接、似乎所有运算放大器都用作比较器。   通常、建议使用专用比较器作为比较器(而不是运算放大器)。  比较器针对该开关操作进行了优化。  运算放大器可用作比较器、但这主要应在您有未使用的运算放大器时实现、而不是添加独立比较器。  该特定的运算放大器不是轨到轨输入或输出、非常适合比较器运行。  建议您切换到专用比较器。
    3. 运算放大器不应将大电容器连接到输出端。  C13 的用途是什么(这似乎是一个坏主意)。
    4. 运算放大器需要电源。  您的系统是悬空的。  请参阅下面的。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Art Kay 我非常感谢您的指导,但此时我不得不相信我的 LTspice 仿真,因为在 TINA 中设计自动变压器是相当不可能的。