This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:如何连接 VBUS、INA+和 INA-以仅测量精密的+28V、无电流检测、无分流器?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565336/ina229-how-to-connect-vbus-ina-and-ina--to-measure-only-precise-28v-no-current-sensing-no-shunt

器件型号: INA229

工具/软件:

我想通过输出测试点测量+28V 的精度。 我没有任何电流检测和分流电阻。 那么、如何连接 VBUS、INA+和 INA-呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramazan:

    我希望我已经理解您的问题是按预期的、如果不是、请纠正我的问题。 您只需在不涉及 IN+/-的情况下测量 VBUS 上的 28V 电压、以便进行电流检测、在这种情况下、您可以将 IN+和 IN-短接在一起并将其接地、然后使 VBUS 连接到总线电压输入端。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:
    是的、您回答正确、非常感谢、我会这么做。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    对于另一个低侧应用、我有一个分流电阻器、IN-是 GND、IN+连接到分流器的负载侧。 在这种情况下、我不使用 VBUS、如何连接 VBUS? GND、悬空或负载电源电压(在我本例中为 28V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramazan:

    如果您不使用 VBUS 引脚、则可以将其悬空或连接到 GND。  

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    另一个问题是、我同时使用 IN+ IN-和 VBUS、电流检测电阻位于低侧(IN-负载侧、IN+电源侧)、但 VBUS 连接到 28V。 关于 IN 引脚、VBUS 为高电平。 此 VBUS 测量是否会影响测量的精度? 它是否会增加误差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramazan:

    否、VBUS 测量不会影响分流测量的精度。 VBUS 测量来自 IN+引脚、在 28V 时、分流输入增益误差~ 25m %。



    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、“当“VBUS 测量来自 IN+引脚、且在 28V 时、分流输入增益误差~ 25m%、对吧?  就像在我的例子中、如果 VBUS 不是来自 IN+(我是说,IN+是负载的接地侧、低侧、因此 VBUS 为 28V、IN+约为 0V)、那么什么是误差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramazan:

    当 VBUS 来自 28V 的 IN+时、是的 分流输入增益误差~ 25m%。 在本例中、由于 VBUS 不是来自 IN+、因此分流 输入增益误差~(-) 75m%

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    我有一个新问题。  INA229 器件支持分流电压测量的两个输入范围。 支持的满量程
    IN+和 IN–引脚上的差分输入可以是±163.84mV 或±40.96mV。
    问题是、这两个范围之间是否有任何误差差异? 在我的应用中、我可以使用这两个范围、但根据这个信息、我将选择外部分流电阻器、它在 40mV 或 160mV 下会有所不同。 我将选择误差较小的范围。 哪个范围的误差较小:40mV 或 160mV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramazan、

    感谢您的耐心。 Mallika 目前不在办公室、但将在她于 10 月 29 日返回星期三时作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramazan:

    范围之间的主要区别在于分辨率级别、而不是误差。  

    与其他范围相比、ADC 范围+/–40.96mV 的分辨率更高、为 78.125nV、因此 ADC 范围 1 的精度将更高。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的回答。 祝你度过美好的一天!