Other Parts Discussed in Thread: INA229
器件型号: INA229
工具/软件:
我想通过输出测试点测量+28V 的精度。 我没有任何电流检测和分流电阻。 那么、如何连接 VBUS、INA+和 INA-呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mallika:
我有一个新问题。 INA229 器件支持分流电压测量的两个输入范围。 支持的满量程
IN+和 IN–引脚上的差分输入可以是±163.84mV 或±40.96mV。
问题是、这两个范围之间是否有任何误差差异? 在我的应用中、我可以使用这两个范围、但根据这个信息、我将选择外部分流电阻器、它在 40mV 或 160mV 下会有所不同。 我将选择误差较小的范围。 哪个范围的误差较小:40mV 或 160mV?