This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:当 (V+)+0.5V 是输入时的输入端子运行

Guru**** 2654565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585000/tlv9001-input-terminal-operation-when-v-0-5-v-is-input

器件型号: TLV9001

在下面的电路中、如果只有+3.3V 电源变为 0V、请确认 U101 的引脚 1 是否符合输入端子额定值。

在这种情况下、向 U101 的引脚 1 施加了大约 3V 的电压、但由于存在 68k Ω 的限流电阻、输入电流为 44uA。

数据表包含以下语句、因此我将其理解为符合输入端子额定值、但这种理解是否正确?

image.png

image.png

我期待收到您的答复

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yosuke、

    是的。 这没关系。 输入将由上部 ESD 二极管钳位到+3.3V 电源。

    10mA 是 ESD 二极管的限制、我们建议将其保持在 1mA 以下、因此 45uA 远低于该值、所以没问题。