This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:对工作温度和最高生存温度进行了说明。 易燃性信息。

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585274/lm2907-n-operating-temperature-and-maximum-survival-temperature-clarification-flammability-information

器件型号: LM2907-N

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

在包含器件参考 LM2907M-8/NOPB 的工程中、当该器件的工作温度可能接近规定的最高工作温度 (85 ºC) 时、存在某些极端条件。 我们的客户担心、因为 85 ºC 的裕度很低。 他们要求我们检查此元件是否在较高温度下合格、即使其行为超出电气规格也是如此。 那么、我想知道 Texas Instruments 是否有一些有关该主题的文档。 生存温度数据(如果为该成分定义)可用于阐明这一点。

具体来说、他们担心安全问题、因此我想知道该元件是否具有任何可燃性认证(例如 IL –94 V0 或类似产品)、测试的温度以及他们是否有关于此主题的任何文档。

我们急于处理这个话题,因为我们必须在 NEXT 星期三上回答我们的客户,所以,如果您需要任何额外的信息,请不要犹豫与我们联系以获得回复。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:  

    由于器件的使用年限、在数据表规定的温度超过 85°C 时、我们没有 LM2907-N 的鉴定数据。 客户应用使用的极端温度是多少? 如果客户希望了解这一点、我们可以考虑其他选项。  

    有关认证信息、请访问我们 TI.com 上的质量网站: 半导体质量认证与标准

    此设备符合 UL 94 阻燃等级 V-0 的要求、如上面链接的认证页面中所述。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    ºC 我们的热仿真结果、在一种临界情况下、元件的工作环境温度高达 82.3 µ C、超过此点、我们会关闭单元以保护电路。 我们低于最高工作温度、但裕度较低、我们的客户希望确认不会有损坏部件的风险、从而可能引发短路或火花、从而引发火灾。  

    我们想知道在可能损坏元件的点上是否有一些额外的裕度。 我 ºC 这个裕度是因为参考文献的质量、可靠性和数据封装数据记录了通过的 77 个 1000 小时 (125 μ s) 样本的 HTOL 测试。

    此外、我们正在使元件在 9V 时乘以、假设偏置电流为 6mA、这意味着功耗为 0.054W、而规定的最大耗散为 1.2W。 我想在这种情况下、最大 Tj 有很多裕量。

    ¿您能否确认、将装置的运行限制为提及的 82.3 ºC 温度下的耗散、我们有足够的裕度来避免 元件降级、如果在温度降低时再次将其打开、可能会导致火灾风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    您是否参考此处的 TI 页面了解 HTOL 测试信息?  质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com 

    我想确认我们是否在 125°C 下的 1000 小时进行了测试、因为我的理解是我们通常不会超过绝对最高温度。  

     在 82.3C 下使用该器件存在火灾风险、但如果超过绝对最大额定值、我们无法确保可靠性或性能是否会下降。

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    125ºC、我参考了您链接页面中的 HTOL 测试信息。如果您按照  JESD22-A108 中的说明在 μ C 电气偏置下确认测试、不胜感激。

    根据我们在最坏情况下进行的热仿真、预计不会超过最高工作温度、但我们接近极限值。 我们想确认、 在更大的裕度下、即使无法保证元件的规格、也不会损坏元件、特别是考虑到我们远未达到规定的最大耗散功率。

    您在第一封邮件中提到的备选选项有哪些?

    感谢您的支持。 此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    此器件可能具有针对 HTOL 的 QBS(数量相似)、这意味着我们不会在 LM2907-N 上运行鉴定测试、而是在采用相同工艺技术的不同器件上运行鉴定测试。 我们仍在寻找其他支持性数据、以帮助确定最高结温是合格的、但此流程在 20 多年前就合格 了、因此搜索此存档信息需要更长时间。  

    虽然我们没有适用于频电压器件的新一代器件、但可以使用分立式选项。 我特别需要有关应用的更多信息。  

    此致、
    Ashley