This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:即使 TLV3801 的 VEE 值明确不建议也可以略高于 GND 吗?

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, SN74AUC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585275/tlv3801-can-the-vee-value-of-a-tlv3801-be-slightly-higher-than-gnd-even-though-if-it-is-expressly-not-recommended

器件型号: TLV3801
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC74

大家好:

我目前正在尝试开发一个使用 TLV3801 的电路。 来模拟我使用 LTSpice 的元件。 基本思路是用高频 (216MHz)、低振幅 (200mV) 正弦波向 TLV3801 的同相输入馈电、以便在输出端生成 216MHz 方波。

到目前为止、取得的成果看起来很有希望。 我添加了一些屏幕截图来显示获得的信号:




绿色信号是 216MHz 正弦波、蓝色信号是 TLV3801 的 OUT+引脚。 到目前为止一切顺利。 问题在于、在下一级、我需要将该方波馈入 D 型触发器 (SN74AUC74)、该触发器的工作电压约为 1.8V VCC。 因此、触发器的高电平输入电压约为 1.2V、这非常合适。 但根据其数据表、低电平输入电压约为 0.6V。 因此上述方波不能像这样使用、因为它实际上永远不会关闭 SN74AUC74。

所以我尝试了一点,通过稍微修改上面的电路,以某种方式获得了完美形状的方形信号,用于我的特定应用。 请参阅以下屏幕截图:




现在来看看实际问题 — TLV3801 的 VEE 值是否可以略高于 GND? 当我将 VEE 置于+100mV 左右时、电路似乎工作正常(请参阅上述蓝色信号)。 存在一点漂移、会导致 OUT+引脚上的较低值从 0V 缓慢增加至大约 120mV 的最大值、但该信号仍然非常适合我的用例。 如果 I 将 VEE 设置为–100mV、–50mV 甚至+50mV 或+200mV、OUT+引脚上没有信号。 因此、+100mV 似乎是一个甜蜜点。 这只是一个数字问题/不是一个现实的结果吗? 或者、即使明确不建议将 VEE 设置为 100mV(因为它超过了 IC 的最大额定值)、在技术上是否可以将其设置为 100mV?  

如果我尝试使用另一个比较器下拉 TLV3801 LVDS 输出的下限阈值、我可能会争取额外的传播延迟、也不会像上面蓝色信号的边沿那样看到如此干净而锐利的方波。 因此、我想尽量避免使用大量额外的电路。 也许你们对这个问题有一些建议。

非常感谢您的时间和兴趣、
Laule


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laule:

    VCC 和 VEE 确定了器件的电源工作范围(和输入电压范围)。 VEE 必须是最大负值。

    GND 引脚设置 LVDS 输出的输出接地基准(输出 VOCM = GND + 1.25V)

    VCC 和 GND 必须处于 VCC 和 VEE 范围内、因此 GND 不能低于 VEE。

    因此、如果您需要将 GND 向下移位–100mV、则将 VEE 和 GND 同时移位。  

    为什么输出端电容为 10nF? 该电缆电容是多少? 在这些频率下、电缆电容应是布线/电缆阻抗的一部分。 通常、避免在输出端使用额外的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。 在我的原始帖子 VEE 是+100mV 高于地电平、这就是为什么在您的回复中您说 GND 不能低于 VEE 的原因。 出于纯粹的好奇心、我 将 VEE 设置为 100mV、将 GND 设置为 200mV、这样 GND 现在将比 VEE 高 100mV(如下图所示)

      

    生成的信号如下所示(我移除了输出端的电容器以向您展示没有它们会发生什么情况)




    如果没有 10nF 电容器、输出信号现在几乎没有“过冲“类伪影、这些伪影在输出共模电压的下限和上限阈值(大约介于 1.1 伏和 1.4 伏之间)之间振荡。 然而、除了使用并联电容器使这些振荡平滑之外、产生的蓝色输出信号看起来很完美。 边缘非常锋利、0 到 1.4 伏的范围非常适合在我的电路中进行更深入的处理。
    那么我的问题:上述模拟结果是否可信?  即使明确不建议 TLV3801 的 VEE 值因为其超过了 IC 的最大额定值、它也是否可以略高于 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laule:

    这些仿真是理想情况。 一个简单的 SPICE 模型无法对 PCB 布线电感和电容的影响进行建模。 在实际应用中将会产生振铃。 10nF 将抵消实际器件上的边沿速率。 您可以留下电容器的位置、但不会安装...

    TLV3801 并不关心实际的电源电压是什么。 只要 VCC 和 VEE 之间的电压在规格范围内、并且 GND 没有超过 VEE、就可以正常工作。

    请注意、更改负 VEE 电源也会将有效输入范围上移一位、因为输入范围以 VEE 引脚 (VEE + 1.5V) 为基准。 因此、如果您将 VEE 设置为+100mV、则有效输入范围现在为 1.6V 至 VCC (VEE + 1.5V 至 VCC)。 GND 对输入范围没有影响、因为它只是输出中心的基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答保罗。 就像您所说的、IC 并不关心实际的电源电压是多少。 我将尝试开发 一个使用上述电路的 PCB 布局。 如果有人感兴趣、我将在此处上传结果。Thumbsup