Other Parts Discussed in Thread: LM324
器件型号: LM324
工具/软件:
不良现象:PCBA 测试报告故障 16:主动脉电流信号异常。 更换 3908A000/LM324 后、测试正常。 用 OK 板更换拆下的 3908A000/LM324 后、缺陷仍然存在。 有缺陷电路板上的装置测量结果发现、0mA 的 AO 电流范围对应于 0.11/0.14V、且标准要求值不能超过 0.01V
缺陷数量:4/22544=177DPPM
应用产品:逆变器


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM324
器件型号: LM324
工具/软件:
不良现象:PCBA 测试报告故障 16:主动脉电流信号异常。 更换 3908A000/LM324 后、测试正常。 用 OK 板更换拆下的 3908A000/LM324 后、缺陷仍然存在。 有缺陷电路板上的装置测量结果发现、0mA 的 AO 电流范围对应于 0.11/0.14V、且标准要求值不能超过 0.01V
缺陷数量:4/22544=177DPPM
应用产品:逆变器


尊敬的 Wei:
有缺陷电路板上的装置测量结果发现 0mA 的 AO 电流范围对应于 0.11/0.14V、且标准要求值不能超过 0.01V
您必须向我展示原理图如何生成 0.11/0.14V 信号。 这是电压/电流转换器吗? 我需要更多信息。 我不知道 0.11/0.14 是什么意思。
如果您希望私下进行转换、请通过 E2E 发布“友谊“请求、我们可以在 E2E 私人消息传递系统中讨论问题、或者在沟通建立后、我可以向您提供我们的内部联系信息。
此致、
Raymond
嗨、Xiao Wei、
1AO1 的输入为 0mV(静态输入)、正常 AO 输出应为 0V。 但是、实际输出为 0.11V/0.14V。
这是 Sallenkey LPF 响应、其中有 Q 接近截止频率、Q 过高。

如果您要修复 Q 或降低增益峰值、请修改下面的电路。

e2e.ti.com/.../LM324-Sallenkey-Filter.TSC
关于可能的失调电压误差、这可能是由您使用的运算放大器和上述 Sallenkey 滤波器引起的。 应在双电源轨下运行的 Sallenkey 滤波器。 如果使用单电源轨、则有源二阶 LPF 可能无法正确偏置。 我不知道是否使用双电源轨。

请按如下方式修改电路:
1.移除 C34,100nF 电容器->可能是问题的根源。 运算放大器无法直接驱动电容。
2.如果您想保留 C34、则可以保留 R178,100 欧姆电阻必须位于 U15C 的反馈环路之外。 就像现在一样、100 欧姆电阻器不会进行任何运算放大器稳定性补偿。
LM324s 确实有一些变化、它在某些方面似乎可以正常工作、而在其他方面则可以正常工作(但它也可能是一种幻觉)。
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Raymond
Wei、

此致、艺术
Wei、
很抱歉、我们未能尽快解决此问题。 在这篇文章里,雷蒙德和我都假设这是一个稳定的问题。 当在运算放大器输出端放置容性负载或反相节点具有接地电容时、稳定性问题会导致放大器振荡。 具有极高 Q 值的滤波器也可能存在稳定性问题。 故障排除技巧的设计目的是消除电容器、以确认这是否是稳定性问题。 此外、稳定性问题可能与过程有关、因此您可能会有一小部分器件出现该问题(如您的示例中所示)。 不过、确定这是否属于稳定性问题的理想方法是使用示波器查看输出。 使用直流输入时、运算放大器的输出将会显示振荡(交流波形)。 在本例中、您表示输出端读数为 0.11V。 我假设此读数是使用数字万用表完成的。 通常、当运算放大器输出端出现非对称交流信号时、直流电表会显示直流电压。
此致、艺术