This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:构建 400W 放大器

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, LM5122, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579542/tpa3255-q1-building-400w-amplifer

器件型号: TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5634LM5122TPA3255

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在开发 400 W 音频放大器 感谢您为设计选择合适的 TI 元件方面的指导。 以下是关键系统要求:

  1. 放大器将由供电 24 V 电池电源 (两个 12 V 电池串联)。

  2. 确定 接收音频输入 并且能够提供这两者之一的控制器板 单端或差分音频信号

  3. 放大器必须提供 400W 的真正持续输出功率 (单声道输出)

  4. 应该支持的带宽 两个同步音频输出 —一次驾驶 70 V 线路扬声器 另一种驱动方式 低阻抗扬声器(8 欧姆)

  5. 放大器将包含一个 板载 MCU 同时提供这两者 CAN 总线 以太网 支持远程控制和状态监视(例如故障,过流,过热)。

  6. 该放大器还具有 A 数字控制音量 使用 板载数字电位器 、由 MCU 通过 CAN 总线或以太网命令管理。

请告知具体情况 TI 放大器 IC 和相关元件 最好满足这些要求? 此外、请提供任何信息 设计指南或路线图 (应用手册,参考设计或评估模块)、有助于加快开发速度。

提前感谢您的支持。

此致、

Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed

     24V 电池供电听起来太小、无法满足您的输出功率要求。 所有放大器的功耗 不会 升压电压、最大可能输出电压就是您的电源。 和输出功率、就是与输出电压和负载电阻的关系。  

    正如您所说的需要驱动 8 欧姆负载。 如果您只有 24V 电源、这意味着最大输出只是一个峰值为 24V 的正弦波、那么 功率为 36W、如下计算:

    您别无选择、只能将电源电压提高到 80V、然后能够在 8 Ω 负载上实现 400W。

    我们没有放大器可以支持如此高的电压、最大值就是 TAS5634、可以使用支持 58V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    您能否告诉我、TI 当前产品系列提供哪种芯片 最大音频放大 指定 单声道音频应用 驾驶 扬声器? 它是什么 最大输出功率

    此外、如果 24V 不足以满足所建议的放大器、该放大器 直流/直流升压转换器 从 TI 产品系列中、您会建议支持这种放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed

    您是否需要使其符合 AEC-Q100 标准? ‘re、如果是这样、TAS3255 已经是最接近您所说的。

    根据直流/直流升压转换器的建议、我会让 BCC 人员提供该响应

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    总结了 DC/DC 要求:

    输入电压 24V、输出电压目标为 80V、输出功率 400W。
    这是正确的吗?

    对于这种情况、我推荐使用 LM5122 器件
    它的输出电压额定值高达 100V、因此可以支持所需的输出电压。
    它还具有多相功能、以便您更喜欢双相设计。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikla:

    我们目前正在评估 TPA3255 作为放大器 IC、其建议的最大电源电压为 51V。您能否确认 LM5122 在这个 51V 电平下可以提供的最大输出电流?

    此致、

    Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    LM5122 器件本身没有最大输出电流限制。
    所有功率级元件(电感器,MOSFET)都是外部元件、因此这些器件的 额定电流需要达到最大电流水平。

    此外、LM5122 可支持多相、因此可以并联堆叠两个或更多 LM5122 器件以共享电流。
    对于 400W、我建议使用如下所示的双相应用:
    https://www.ti.com/tool/PMP7979

    此致、
    Niklas