This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR200:VSP 余量

Guru**** 2774315 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1579311/xtr200-vsp-headroom

器件型号: XTR200

您好:

我的客户在 XTR200 中很有趣、问我是否可以实现 11V。

数据表指定余量最大为 2.3V(仅在 VOUT = 10V 和 25mA 情况下)。
它还表明、对于其他页面中的其他一些情况、需要 2.5V 余量。

在所有 VOUT 情况下、2.5V 是否都有足够的余量?  
尤其是对于 11V OUT?

此致、
Oba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oba-San、  

    负载电压为 11 时、电源电压应为 13.5V 或更高。  

    随附了 TINA 中的一个仿真文件: e2e.ti.com/.../XTR200_5F00_Reference_5F00_Design.TSC、RSET (R1) 无关紧要,因为器件处于电压模式 — 我选择了 500 欧姆以简化 BOM。  
    负载电阻器选择为 500 欧姆、以便在不达到短路电流限值的情况下提供精确的输出电压。  

    祝您一切顺利、
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。
    以下内容来自数据表。 这意味着超过 100°C 需要超过 2.5V 的余量、而此器件支持高达 125°C 的温度。



    因此、2.5V 余量在某些情况下是不够的。
    在所有运行条件下、保证的余量电压是多少?

    还有一个问题是、上电后可以随时更改 MODE 引脚吗?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    正确的是、对于温度升高、您需要高于 2.5V 的电源电压余量。 如果您使用  典型图中所述的整个温度范围和最大 Iout 条件、我们建议使用 3V 或以上的余量。  

    上电后可随时更改 MODE 引脚。 请注意、输出需要一些时间才能从电压模式切换到电流模式并从电流模式切换到电压模式。 数据表第 13 页的典型图 5-38、5-39、5-40 和 5-41 中显示了此行为。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    感谢您的答复。

    关于您提到的图形是通过更改 OD 引脚实现的输出响应、我认为这与改变 MODE 引脚的情况略有不同。
    我想在更改 MODE 引脚之前、许多用户会通过 OD 引脚禁用输出。
    但是、如果不使用 OD 引脚意味着只改变 MODE 引脚、那么在转换过程中会观察到什么类型的波形?

    还有一个问题。 对于 VOUT 模式、他们想知道最大电流。
    是否与 IOUT 模式相同? 高达 25mA 需要超过 3V 的余量、因为 VOUT 的余量定义为 25mA (10V OUT) 为 2.3V?


    此致、
    Oba



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    抱歉,我误读了图表 — 我将在实验室中检查 MODE 引脚发生变化时输出响应的外观、然后返回给您。  

    对于输出模式、需要 确保超出最大输出短路电流  

    与电流模式类似、电压输出模式在整个温度范围内也具有余量。 电源的 3V 适用于这两种情况、以提供足够的设计裕度。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oba-San、

    我有一些图表。

    设置:

    VSUP = 20V

    Rload = 500 Ω

    输入= 1V

    Rset = 1.5k Ω

    电流到电压模式:

    电压至电流模式:

    如果还有其他我可以提供的帮助、请告诉我。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您的波形。 它很有帮助。

    此致、
    Oba