Other Parts Discussed in Thread: XTR200
器件型号: XTR200
您好:
我的客户在 XTR200 中很有趣、问我是否可以实现 11V。
数据表指定余量最大为 2.3V(仅在 VOUT = 10V 和 25mA 情况下)。
它还表明、对于其他页面中的其他一些情况、需要 2.5V 余量。
在所有 VOUT 情况下、2.5V 是否都有足够的余量?
尤其是对于 11V OUT?
此致、
Oba
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Oba-San、

负载电压为 11 时、电源电压应为 13.5V 或更高。
随附了 TINA 中的一个仿真文件: e2e.ti.com/.../XTR200_5F00_Reference_5F00_Design.TSC、RSET (R1) 无关紧要,因为器件处于电压模式 — 我选择了 500 欧姆以简化 BOM。
负载电阻器选择为 500 欧姆、以便在不达到短路电流限值的情况下提供精确的输出电压。

祝您一切顺利、
Carolina
尊敬的 Oba-San:
正确的是、对于温度升高、您需要高于 2.5V 的电源电压余量。 如果您使用 典型图中所述的整个温度范围和最大 Iout 条件、我们建议使用 3V 或以上的余量。
上电后可随时更改 MODE 引脚。 请注意、输出需要一些时间才能从电压模式切换到电流模式并从电流模式切换到电压模式。 数据表第 13 页的典型图 5-38、5-39、5-40 和 5-41 中显示了此行为。

此致、
Ashley
您好、Ashley、
感谢您的答复。
关于您提到的图形是通过更改 OD 引脚实现的输出响应、我认为这与改变 MODE 引脚的情况略有不同。
我想在更改 MODE 引脚之前、许多用户会通过 OD 引脚禁用输出。
但是、如果不使用 OD 引脚意味着只改变 MODE 引脚、那么在转换过程中会观察到什么类型的波形?
还有一个问题。 对于 VOUT 模式、他们想知道最大电流。
是否与 IOUT 模式相同? 高达 25mA 需要超过 3V 的余量、因为 VOUT 的余量定义为 25mA (10V OUT) 为 2.3V?
此致、
Oba