This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:数字输入在整个工作温度范围内的漏电流

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1589269/ina381-q1-leakage-current-of-digital-inputs-over-full-operating-temperature-range

器件型号: INA381-Q1

大家好、TI 支持团队

…主题中讨论了 INA381-Q1 的数字输入泄漏电流:INA381-Q1:整个工作温度范围内数字输入的泄漏电流 — I ² C 的放大器

到目前为止、我们已在第一个原型中成功使用了 INA381-Q1。 目前、我们针对最终鉴定构建标准(在航空航天产品中的使用)进行了重新设计。

因此、我们想仔细检查、同时是否有上述有关 RST 引脚漏电流的一些仿真数据?我们希望进一步确认、10µA 最大漏电流高达 125°C 是一种安全的方法。提前感谢。

此致、

Manoj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我能够获得基准测试数据、可以确认数字泄漏输入电流绝不会超过 10uA。

    此致、
    Mallika Senthil