Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: INA381-Q1
大家好、TI 支持团队
…主题中讨论了 INA381-Q1 的数字输入泄漏电流:INA381-Q1:整个工作温度范围内数字输入的泄漏电流 — I ² C 的放大器
到目前为止、我们已在第一个原型中成功使用了 INA381-Q1。 目前、我们针对最终鉴定构建标准(在航空航天产品中的使用)进行了重新设计。
因此、我们想仔细检查、同时是否有上述有关 RST 引脚漏电流的一些仿真数据?我们希望进一步确认、10µA 最大漏电流高达 125°C 是一种安全的方法。提前感谢。
此致、
Manoj。