This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:输入电压范围。

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590084/tlv9102-input-voltage-range

器件型号: TLV9102

您好的团队、

数据表的第 7.3.5 节包含在 V (+)–2V 应用中使用的说明。
但是、建议的工作范围为 V (+)–0.1V。
这是否意味着它不能用于轨到轨应用?
当它使用 V(+)–0.1V 时、您能分辨出效果吗?

image.png

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    它是轨到轨。 但是、如下面的原理图所示、运算放大器内部有一个互补差分对。 您可以看到输入端有一个 PMOS 和一个 NMOS 差分对。 产品数据表分别说明了这些地区  

    左图下方显示了 Vos 与 VCM 的完整范围。 右侧图缩短了同一图上的 x 轴、以便您可以观察到 PMOS 到 NMOS 转换的更放大部分。  

    在数据表中、我们提供了与 PMOS 或(主对)相关、然后是与 NMOS(辅助对)相关的 CMRR 规格。  

    为了更详细地了解此类架构、我们有一个视频培训系列、其中包括此处的互补输入差分对:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    看看下面以红色圈出的部分。  

     

    此致、  
    Chris Featherstone